DRV8308EVMのGUIにおいて、
All Registersタブの「SPDMODE」を「0 - FREQ」に設定したいのですが、
設定した後にPWM Modesタブの「Control Mode Select」の設定に戻されてしまいます。
どのようにすれば閉ループ周波数制御にできるのでしょうか。
In the GUI of the DRV8308EVM,
I want to set "SPDMODE" in the All Registers tab to "0 - FREQ".
However, after I do this, it returns to the "Control Mode Select" setting on the PWM Modes tab.
How can I set the Closed-loop Clock Frequency Mode?