Part Number: DRA829V
Hi,
In our Custom Board Linux booting is hanged please find the attached log could you help us to resolve this issue
U-Boot SPL 2020.01-00001-g2dbac40304-dirty (Jul 13 2021 - 17:16:43 +0530)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.1.1--v2021.01a (Terrific Lla')
Trying to boot from MMC2
Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment
Starting ATF on ARM64 core...
NOTICE: BL31: v2.4(release):07.03.00.005-dirty
NOTICE: BL31: Built : 00:15:40, Apr 10 2021
U-Boot SPL 2020.01-00001-g2dbac40304-dirty (Jul 13 2021 - 17:17:35 +0530)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.1.1--v2021.01a (Terrific Lla')
Trying to boot from MMC2
pinctrl_select_state_full: uclass_get_device_by_phandle_id: err=-19
U-Boot 2020.01-00001-g2dbac40304-dirty (Jul 13 2021 - 17:17:35 +0530)
SoC: J721E SR1.0
Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
DRAM: 1 GiB
not found for dev hbmc-mux
Flash: 0 Bytes
MMC: sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1
Loading Environment from MMC... OK
In: serial@2800000
Out: serial@2800000
Err: serial@2800000
Net: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1 mdio_freq:1000000
eth0: ethernet@46000000
Hit any key to stop autoboot: 0
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
SD/MMC found on device 1
0 bytes read in 0 ms
Loaded env from uEnv.txt
Importing environment from mmc1 ...
Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
dma-ring-reset-quirk: disabled
K3 CPSW: rflow_id_base: 2
ethernet@46000000 Waiting for PHY auto negotiation to complete... done
link up on port 1, speed 1000, full duplex
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
DHCP client bound to address 192.168.7.10 (1165 ms)
K3 CPSW: rflow_id_base: 2
link up on port 1, speed 1000, full duplex
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 192.168.7.10 (2 ms)
K3 CPSW: rflow_id_base: 2
link up on port 1, speed 1000, full duplex
Using ethernet@46000000 device
TFTP from server 192.168.7.1; our IP address is 192.168.7.10
Filename 'Image-j7-evm.bin'.
Load address: 0x82000000
Loading: #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
################################
11.3 MiB/s
done
Bytes transferred = 16799752 (1005808 hex)
K3 CPSW: rflow_id_base: 2
link up on port 1, speed 1000, full duplex
Using ethernet@46000000 device
TFTP from server 192.168.7.1; our IP address is 192.168.7.10
Filename 'k3-j721e-common-proc-board.dtb'.
Load address: 0x88000000
Loading: ##################
7.1 MiB/s
done
Bytes transferred = 89003 (15bab hex)
## Flattened Device Tree blob at 88000000
Booting using the fdt blob at 0x88000000
Loading Device Tree to 000000008fee7000, end 000000008fffffff ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
[ 0.000000] Linux version 5.4.106-g023faefa70 (bh@bh-OptiPlex-3060) (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #5 SMP PREEMPT Wed Jun 23 18:55:46 IST 2021
[ 0.000000] Machine model: Texas Instruments K3 J721E SoC
[ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
[ 0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a5000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a5100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node c66-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8000000, size 1 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a8000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8100000, size 15 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a8100000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] cma: Failed to reserve 512 MiB
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[ 0.000000] psci: Trusted OS migration not required
[ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
[ 0.000000] percpu: Embedded 2 pages/cpu s48472 r8192 d74408 u131072
[ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[ 0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: -8912
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),128k(ospi.env),128k(ospi.env.backup),1m(ospi.sysfw),57216k@8m(ospi.rootfs),128k(ospi.phypattern);47034000.hyperbus:512k(hbmc.tiboot3),2m(hbmc.tispl),4m(hbmc.u-boot),256k(hbmc.env),1m(hbmc.sysfw),-@8m(hbmc.rootfs) rootfstype=nfs root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.7.1:/home/bh/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-07_03_00_05/targetNFS,nolock,v3,tcp,rsize=4096,wsize=4096 ip=dhcp