This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Kernel panic-not syncing:Attempted to kill init in the IPNC camera with dm355 processor



Dear sir,

                              I am using IPNC camera with dm355 with the kernel version of 2.6.10.It was working fine suddenly it is not working it showing the kernel panic error as i shown in the below.

                 So I freshly loaded kernel and ramdisk form ti directly into the ram  and try to boot instead of taking form nand flash then also it showing the same error sir.
Filename 'uImage_ipnc_2.5.0'.          

                                       
Load address: 0x80700000                                                       
Loading: T #################################################################   
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################                                     
done                                                                           
Bytes transferred = 1497784 (16dab8 hex)                                       
DM355 IPNC # tftp 0x82000000 ramdisk_ipnc_2.5.0.gz                             
Found DM9000 ID:90000a46 at address 4000000 !                                  
DM9000 work in 16 bus width                                                    
[eth_init]MAC:0:11:22:33:44:55:                                                
TFTP from server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.30                  
Filename 'ramdisk_ipnc_2.5.0.gz'.                                              
Load address: 0x82000000                                                       
Loading: T #################################################################   
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #################################################################     
         #######                                                               
done                                                                           
Bytes transferred = 8683779 (848103 hex)                                       
DM355 IPNC # bootm 0x80700000                                                  
## Booting image at 80700000 ...                                               
OK                                                                             
                                                                               
Starting kernel ...                                                            
                                                                               
Linux version 2.6.10_mvl401_IPNC-2.5.0 (arun@mapplinux01.india.ti.com) (gcc ver0
CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ)                         
CPU0: D VIVT write-back cache                                                  
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets           
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets             
Machine: DaVinci DM355 IPNetCam                                                
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback                              
DM0350                                                                         
Built 1 zonelists                                                              
Kernel command line: mem=80M console=ttyS1,115200n8 root=/dev/ram0 rw initrd=0xc
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)                             
Console: colour dummy device 80x30                                             
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)                 
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)                   
Memory: 80MB = 80MB total                                                      
Memory: 67456KB available (2604K code, 580K data, 172K init)                   
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)                     
CPU: Testing write buffer coherency: ok                                        
spawn_desched_task(00000000)                                                   
desched cpu_callback 3/00000000                                                
ksoftirqd started up.                                                          
desched cpu_callback 2/00000000                                                
checking if image is initramfs...desched thread 0 started up.                  
it isn't (no cpio magic); looks like an initrd                                 
Freeing initrd memory: 10240K                                                  
NET: Registered protocol family 16                                             
DaVinci: 104 gpio irqs                                                         
Registering platform device 'serial8250.0'. Parent at platform                 
Registering platform device 'musb_hdrc'. Parent at platform                    
Registering platform device 'nand_davinci.0'. Parent at platform               
Registering platform device 'dm9000.0'. Parent at platform                     
Registering platform device 'mmc.0'. Parent at platform                        
DaVinci I2C DEBUG: 15:15:54 Feb  9 2010                                        
MUX: initialized I2C_SDA                                                       
MUX: initialized I2C_SCL                                                       
MUX: initialized EM_CE0                                                        
Registering platform device 'i2c'. Parent at platform                          
ch0 default output "COMPOSITE", mode "NTSC"                                    
VPBE Encoder Initialized                                                       
SCSI subsystem initialized                                                     
DaVinci I2C WARNING: i2c: NACK detected                                        
DaVinci I2C WARNING: i2c: NACK detected                                        
DaVinci I2C WARNING: i2c: NACK detected                                        
DaVinci I2C WARNING: i2c: NACK detected                                        
DaVinci I2C WARNING: i2c: NACK detected                                        
Registering platform device 'dm_spi.0'. Parent at platform                     
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)                     
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.                          
Initializing Cryptographic API                                                 
Registering platform device 'davincifb.0'. Parent at platform                  
davincifb davincifb.0: dm_osd0_fb: 720x480x16@0,0 with framebuffer size 1350KB 
davincifb davincifb.0: dm_vid0_fb: 0x0x16@0,0 with framebuffer size 675KB      
davincifb davincifb.0: dm_osd1_fb: 720x480x4@0,0 with framebuffer size 1350KB  
davincifb davincifb.0: dm_vid1_fb: Initial window configuration is invalid.    
davincifb davincifb.0: dm_vid1_fb: 720x576x16@0,0 with framebuffer size 2500KB 
watchdog: TI DaVinci Watchdog Timer: timer margin 64 sec                       
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled      
Registering platform device 'serial8250'. Parent at platform                   
ttyS0 at MMIO 0x1c20000 (irq = 40) is a 16550A                                 
ttyS1 at MMIO 0x1c20400 (irq = 41) is a 16550A                                 
ttyS2 at MMIO 0x1e06000 (irq = 14) is a 16550A                                 
io scheduler noop registered                                                   
io scheduler anticipatory registered                                           
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize          
loop: loaded (max 8 devices)                                                   
dm9000 Ethernet Driver                                                         
dm9000: read  chip_revision 0x00000090                                         
Getting MAC from env var 'ethaddr'..                                           
eth0: dm9000 at c5860000,c5862010 IRQ 53 MAC: 00:11:45:11:03:55                
i2c /dev entries driver                                                        
Linux video capture interface: v1.00                                           
ipipe major#: 254, minor# 0                                                    
Registering platform device 'dm355_ipipe.2'. Parent at platform                
ipipe driver registered                                                        
aew major#: 253, minor# 0                                                      
Registering platform device 'dm355_aew.2'. Parent at platform                  
elevator: using anticipatory as default io scheduler                           
nand_davinci nand_davinci.0: Using 4-bit hardware ECC                          
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x75 (Samsung NAND 32MiB 3,3V 8-bi)
Creating 5 MTD partitions on "nand_davinci.0":                                 
0x00000000-0x00060000 : "bootloader"                                           
0x00060000-0x00200000 : "params"                                               
0x00200000-0x00400000 : "kernel"                                               
0x00400000-0x01800000 : "filesystem"                                           
0x01800000-0x02000000 : "data"                                                 
nand_davinci nand_davinci.0: hardware revision: 2.3                            
dm_spi.0: davinci SPI Controller driver at 0xc5864000 (irq = 42) use_dma=0     
mice: PS/2 mouse device common for all mice                                    
mmc mmc.0: Supporting 4-bit mode                                               
mmc mmc.0: Using DMA mode                                                      
Registering platform device 'davinci-audio.0'. Parent at platform              
NET: Registered protocol family 2                                              
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes                           
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)                      
Initializing XFRM netlink socket                                               
NET: Registered protocol family 1                                              
NET: Registered protocol family 10                                             
IPv6 over IPv4 tunneling driver                                                
NET: Registered protocol family 17                                             
Registering platform device 'vpfe.1'. Parent at platform                       
vpfe vpfe.1: DaVinci v4l2 capture driver V1.0 loaded                           
i=1893  Speed=100                                                              
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1                                
Sending DHCP requests ., OK                                                    
IP-Config: Got DHCP answer from 0.0.0.0, my address is 192.168.1.13            
IP-Config: Complete:                                                           
      device=eth0, addr=192.168.1.13, mask=255.255.255.0, gw=192.168.1.1,      
     host=192.168.1.13, domain=, nis-domain=(none),                            
     bootserver=0.0.0.0, rootserver=0.0.0.0, rootpath=                         
RAMDISK: Compressed image found at block 0                                     
Unable to handle kernel paging request at virtual address 00323e80             
pgd = c0004000                                                                 
[00323e80] *pgd=00000000                                                       
Internal error: Oops: 5 [#1]                                                   
Modules linked in:                                                             
CPU: 0                                                                         
PC is at inflate_codes+0x3e8/0x480                                             
LR is at inflate_codes+0x3d8/0x480                                             
pc : [<c0009f60>]    lr : [<c0009f50>]    Not tainted                          
sp : c0431980  ip : 00000003  fp : c04319c4                                    
r10: 0000255f  r9 : 00000006  r8 : 00004622                                    
r7 : 00000000  r6 : ffffff94  r5 : 00003621  r4 : 000039de                     
r3 : 00323e80  r2 : c0440000  r1 : c0323e8c  r0 : 000000e2                     
Flags: nzCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  Segment kernel                     
Control: 5317F  Table: 80004000  DAC: 00000017                                 
Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xc04301a0)                             
Stack: (0xc0431980 to 0xc0432000)                                              
1980: 00000000 0000003f 000001ff 00000009 c0ded008 c0dd4008 000000af ffffffff  
19a0: 00000009 000000af 00000000 c04323e0 0000013c 0000011e c0431f1c c04319c8  
19c0: c000a7f8 c0009b88 c027d960 c28b5a04 c04319f0 0000001e c0431a04 c04319f8  
19e0: c04319fc 0000001e 0000007f 00000006 00000006 c0ded008 00000009 c0dd4008  
1a00: 00000009 0000000d 0000000c 0000000c 0000000c 0000000c 0000000c 0000000c  
1a20: 0000000c 0000000c 00000009 0000000c 0000000c 0000000b 0000000d 0000000d  
1a40: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1a60: 0000000d 0000000c 0000000c 0000000c 0000000c 0000000c 0000000c 0000000c  
1a80: 00000008 0000000c 0000000a 0000000c 0000000c 0000000d 0000000c 0000000d  
1aa0: 0000000c 0000000c 0000000d 0000000c 0000000c 0000000a 0000000a 0000000a  
1ac0: 00000007 00000004 00000004 00000004 00000004 00000005 00000005 00000004  
1ae0: 00000004 00000005 0000000a 0000000d 0000000d 0000000c 0000000c 0000000c  
1b00: 0000000d 0000000c 0000000c 0000000b 0000000b 0000000b 0000000b 0000000c  
1b20: 0000000c 0000000c 0000000d 0000000d 0000000d 0000000b 0000000c 0000000b  
1b40: 0000000c 0000000d 0000000b 0000000c 0000000b 0000000d 0000000d 0000000d  
1b60: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000c 0000000d 0000000c 0000000d 0000000b  
1b80: 0000000d 0000000a 0000000b 00000009 0000000a 00000008 0000000a 0000000a  
1ba0: 0000000a 0000000a 0000000d 0000000c 0000000b 0000000a 00000009 0000000a  
1bc0: 0000000b 0000000c 0000000a 00000009 0000000a 0000000b 0000000b 0000000b  
1be0: 0000000c 0000000b 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1c00: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1c20: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1c40: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1c60: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1c80: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1ca0: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1cc0: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1ce0: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1d00: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1d20: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1d40: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1d60: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1d80: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1da0: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1dc0: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1de0: 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d 0000000d  
1e00: 0000000d 00000005 00000009 0000000c 0000000b 00000008 00000009 0000000a  
1e20: 0000000b 00000009 0000000b 0000000b 00000009 0000000a 0000000b 00000009  
1e40: 00000007 00000006 00000002 00000004 0000000a 00000007 00000006 00000009  
1e60: 0000000b 00000008 00000008 0000000d 0000000a 00000005 00000009 00000000  
1e80: 00000000 00000004 00000009 0000000b 0000000b 00000000 0000000a 0000000a  
1ea0: 00000004 00000007 0000000a 00000007 00000005 00000007 00000007 00000004  
1ec0: 00000005 00000007 00000007 00000004 00000005 00000007 00000001 00000005  
1ee0: 00000006 00000006 00000006 00000006 00000000 00000006 0000003d c0323e8c  
1f00: c0323e88 c0323ea8 c0323eac 00000001 c0431f7c c0431f20 c000b084 c000a1b0  
1f20: 00285b5d 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00100000 00000000  
1f40: 00108b1f c002e639 5c2d2f7c 00000000 c0431fb4 00000000 c0323e7c 00000000  
1f60: c002e0d4 00000000 00000000 00000000 c0431fb4 c0431f80 c000ba04 c000a88c  
1f80: 00000001 00000000 c0067af8 c0431f8c 00000000 c0323e7c 00000000 c002e0d4  
1fa0: 00000000 00000000 c0431fd4 c0431fb8 c0009300 c000b9d4 c002e0d4 00000000  
1fc0: c0283e88 c0430000 c0431ff4 c0431fd8 c0033424 c0009270 00000000 00000000  
1fe0: 00000000 00000000 00000000 c0431ff8 c0052068 c0033324 c003cf40 c027d2f0  
Backtrace:                                                                     
[<c0009b78>] (inflate_codes+0x0/0x480) from [<c000a7f8>] (inflate_dynamic+0x658)
[<c000a1a0>] (inflate_dynamic+0x0/0x6cc) from [<c000b084>] (rd_load_image+0x808)
[<c000a87c>] (rd_load_image+0x0/0xfe0) from [<c000ba04>] (initrd_load+0x40/0x30)
[<c000b9c4>] (initrd_load+0x0/0x304) from [<c0009300>] (prepare_namespace+0xa0/)
[<c0009260>] (prepare_namespace+0x0/0x124) from [<c0033424>] (init+0x110/0x288)
 r5 = C0430000  r4 = C0283E88                                                  
[<c0033314>] (init+0x0/0x288) from [<c0052068>] (do_exit+0x0/0xda0)            
 r7 = 00000000  r6 = 00000000  r5 = 00000000  r4 = 00000000                    
Code: e0855004 e0888004 ea000008 e59f3090 (e5932000)                           
 <0>Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!                        
 <7>eth0: no IPv6 routers present                       
Can any one give solution for this i will be very helpfull to me.