Other Parts Discussed in Thread: AM1808
Hi,
I am using the AM1808/OMAPL-138 SOM board and while booting the kernel image I get the following error.
Note: The uImage is built from the original source code.
U-Boot > dhcp
BOOTP broadcast 1
DHCP client bound to address 10.1.71.61
Using device
TFTP from server 10.1.71.96; our IP address is 10.1.71.61
Filename 'uImage'.
Load address: 0xc0700000
Loading: #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################
done
Bytes transferred = 2083124 (1fc934 hex)
U-Boot > printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
ethaddr=0a:c1:d8:14:f9:c0
nfshost=10.1.71.96
rootpath=/nfs/targetNFS
bootcmd=dhcp;tftp;bootm
bootargs=console=ttyS2,115200n8 noinitrd rw ip=dhcp root=/dev/nfs nfsroot=10.1.71.96:/nfs/targetNFS,nolock mem=32M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2009.11 (Dec 07 2011 - 11:25:35)
bootfile=uImage
filesize=1FC934
fileaddr=C0700000
netmask=255.255.0.0
ipaddr=10.1.71.61
serverip=10.1.71.96
dnsip=10.1.0.61
dnsip2=10.1.0.80
Environment size: 462/131068 bytes
U-Boot > ver
U-Boot 2009.11 (Dec 07 2011 - 11:25:35)
U-Boot > bootm
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
Image Name: Linux-2.6.33-rc4
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2083060 Bytes = 2 MB
Load Address: c0008000
Entry Point: c0008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. ��'�'�J��L�aU�IN�Q����N�M�r���� �)��T��%�����
Zx KZ ��3���I���e��K�]�[�Y�4H��W�ˢ�.�B�Օ^�Z�ђ��1�0�J�)�U���T�� �U��R�V����, �Y�/���Z ���Vȅ��Y�D�Z� �8L
W�]�ҫ���Zi��KY��b�i� ���.T���p�Y�2
��Y�����[�Y�c�ͫ��*�1�&�N����� ���O�,���d��s���L��1�6�n�/�r���r��[�=�j��B.�]�[�Y��͊� (���-�� �]�J�D�� ���B.�]�[�Yr� j