Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12
Hi,
I am getting below error:
TCI6638 EVM # boot
Using TCI6638_EMAC device
TFTP from server 10.110.1.120; our IP address is 10.110.1.109
Filename '/tftpboot/uImage-k2hk-evm.dtb'.
Load address: 0x87000000
Loading: T #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
################################
328.1 KiB/s
done
Bytes transferred = 2155580 (20e43c hex)
Using TCI6638_EMAC device
TFTP from server 10.110.1.120; our IP address is 10.110.1.109
Filename '/tftpboot/skern-k2hk-evm.bin'.
Load address: 0xc5f0000
Loading: #########
1.4 MiB/s
done
Bytes transferred = 45056 (b000 hex)
Using TCI6638_EMAC device
TFTP from server 10.110.1.120; our IP address is 10.110.1.109
Filename '/tftpboot/uImage-keystone-evm.bin'.
Load address: 0x88000000
Loading: T #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
##############################################################
509.8 KiB/s
done
Bytes transferred = 3973208 (3ca058 hex)
## installed monitor, freq [133120000], status 133120000
## Booting kernel from Legacy Image at 88000000 ...
Image Name: Linux-3.10.10
Created: 2014-10-02 5:54:16 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 3973144 Bytes = 3.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
ERROR: Did not find a cmdline Flattened Device Tree
Could not find a valid device tree
TCI6638 EVM #
Scenario:
Till last weekend we were using it without any issues, from yesterday its giving above error. Sometimes even its not loading EVM prompt. I have tried tweaking most of the key parameters after comparing it with my last working boot parameters configuration, still issue persists.
EVM: 66AK2H12/06 Multicore DSP+ARM KeyStone II System-on-Chip (SoC)
Bootmode: ARM SPI Little Endian mode
Filesystem: Network File System
Linux Images Prebuilt: loading from TFTP
(TFTP Server, NFS Server, Computer System Ubuntu, K2H EVM all are on the same network, connected to the same switch, firewalls are off, even tried connecting with other test Computer).
EVM configuration parameters:
TCI6638 EVM #
addr_fdt=0x87000000
addr_fs=0x82000000
addr_kern=0x88000000
addr_mon=0x0c5f0000
addr_uboot=0x87000000
args_all=setenv bootargs console=ttyS0,115200n8 rootwait=1
args_net=setenv bootargs ${bootargs} rootfstype=nfs root=/dev/nfs rw nfsroot=${serverip}:${nfs_root},${nfs_options} ip=dhcp
args_ramfs=setenv bootargs ${bootargs} earlyprintk rdinit=/sbin/init rw root=/dev/ram0 initrd=0x802000000,9M
args_ubi=setenv bootargs ${bootargs} rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=2,2048
baudrate=115200
boot=net
bootargs=console=ttyS0,115200n8 rootwait=1 rootfstype=nfs root=/dev/nfs rw nfsroot=10.110.1.120:/home/poonam/workdir,v3,tcp,rsize=4096,wsize=4096 ip=dhcp
bootcmd=run init_${boot} get_fdt_${boot} get_mon_${boot} get_kern_${boot} run_mon run_kern
bootdelay=3
bootfile=/tftpboot/uImage-k2hk-evm.dtb
burn_uboot=sf probe; sf erase 0 0x100000; sf write ${addr_uboot} 0 ${filesize}
ethact=TCI6638_EMAC
ethaddr=00:17:ea:f7:a6:dd
fdt_high=0xffffffff
fileaddr=88000000
filesize=3CA058
gatewayip=10.110.1.2
get_fdt_net=tftp 0x87000000 /tftpboot/uImage-k2hk-evm.dtb
get_fdt_ramfs=tftp 0x87000000 /tftpboot/uImage-k2hk-evm.dtb
get_fdt_ubi=ubifsload 0x87000000 uImage-k2hk-evm.dtb
get_fs_ramfs=tftp 0x82000000 /tftpboot/arago-console-image.cpio.gz
get_kern_net=tftp 0x88000000 /tftpboot/uImage-keystone-evm.bin
get_kern_ramfs=tftp 0x88000000 /tftpboot/uImage-keystone-evm.bin
get_kern_ubi=ubifsload 0x88000000 uImage-keystone-evm.bin
get_mon_net=tftp 0x0c5f0000 /tftpboot/skern-k2hk-evm.bin
get_mon_ramfs=tftp 0x0c5f0000 /tftpboot/skern-k2hk-evm.bin
get_mon_ubi=ubifsload 0x0c5f0000 skern-keystone-evm.bin
get_uboot_net=tftp 0x87000000 /tftpboot/u-boot-spi-keystone-evm.gph
get_uboot_ramfs=tftp 0x87000000 /tftpboot/u-boot-spi-keystone-evm.gph
has_mdio=0
init_net=run args_all args_net
init_ramfs=run args_all args_ramfs get_fs_ramfs
init_ubi=run args_all args_ubi; ubi part ubifs; ubifsmount boot
ipaddr=10.110.1.109
mem_lpae=1
mem_reserve=536M
name_fdt=uImage-k2hk-evm.dtb
name_fs=arago-console-image.cpio.gz
name_kern=uImage-keystone-evm.bin
name_mon=skern-keystone-evm.bin
name_uboot=u-boot-spi-keystone-evm.gph
nfs_options=v3,tcp,rsize=4096,wsize=4096
nfs_root=/home/poonam/workdir
nfs_serverip=10.110.1.120
run_kern=bootm ${addr_kern} - ${addr_fdt}
run_mon=mon_install ${addr_mon}
serverip=10.110.1.120
set=mem_lpae 1
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
tftp_root=/tftpboot
ver=U-Boot 2013.01 (May 31 2013 - 01:01:04)
Environment size: 2555/262140 bytes
I am sharing this issue with reference to similar issue raised earlier and addresses by David and Randy:
e2e.ti.com/.../921207
It was recommanded to update uboot initially and later discussion about BMC upgrade, but in this case we were using this EVM without any issues till last week and suddenly we are getting above error. Kindly share your useful thoughts.
Regards,
Prathamesh Ghodke