This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

150MHZ SDRAM寄存器设置



为了提高DM642的EDMA传输速度,我将EMIF的CLOCK设置成了CPU4分频,也就是150MHZ,SDRAM芯片使用HY57V283220-6(166MHZ)。

我的情况:

     当我通过EDMA传输的数据保存到SDRAM中时,在view memory中看得时候,没刷新一下,数据就会变(可以保证这个时候EDMA不会再向SDRAM中写数),保存至内部RAM中的时候数据没问题(也就是说硬件电路上,不是电磁干扰的原因)。

问题:  这个是不是EMIF寄存器设置的原因? 该如何设置。我的寄存器设置如下:

EMIFA_Config Seeddm642ConfigA ={
    EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK2RATE, FULLCLK)    |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK2HZ, CLK)          |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK2EN, ENABLE)       |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, BRMODE, MRSTATUS)    |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, NOHOLD, DISABLE)     |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK1HZ, HIGHZ)        |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK1EN, ENABLE)       |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, CLK4EN, ENABLE)      |
        EMIFA_FMKS(GBLCTL, CLK6EN, ENABLE),
       
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, DEFAULT)    |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, DEFAULT)     |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, DEFAULT)      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, DEFAULT)    |
        EMIFA_FMKS(CECTL, TA, DEFAULT)         |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, DEFAULT)     |
        EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, SDRAM64)      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, DEFAULT),
       
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(7))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(14))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2))        |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(2))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, TA, OF(2))           |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(20))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC8)       |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(1)),
       
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(2))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(2))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2))        |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(1))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, TA, OF(2))           |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(1))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC32)      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(1)),


        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(2))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(10))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2))        |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(2))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, TA, OF(2))           |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(10))      |
        EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, SYNC32)       |
        EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(2)),
       
        EMIFA_FMKS(SDCTL, SDBSZ, 4BANKS)       |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, SDRSZ, 12ROW)        |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, SDCSZ, 8COL)         |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, RFEN, ENABLE)        |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, INIT, YES)           |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, TRCD, OF(3))         |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, TRP, OF(3))          |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, TRC, OF(10))          |
        EMIFA_FMKS(SDCTL, SLFRFR, DISABLE),
       
        EMIFA_FMKS(SDTIM, XRFR, OF(1))         |
        EMIFA_FMKS(SDTIM, PERIOD, OF(2605)),
       
        EMIFA_FMKS(SDEXT, WR2RD, OF(1))        |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, WR2DEAC, OF(3))      |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, WR2WR, OF(1))        |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, R2WDQM, OF(3))       |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, RD2WR, OF(5))        |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, RD2DEAC, OF(1))      |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, RD2RD, OF(1))        |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, THZP, OF(3))         |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, TWR, OF(2))          |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, TRRD, OF(2))         |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, TRAS, OF(7))         |
        EMIFA_FMKS(SDEXT, TCL, OF(3)),          
       
        EMIFA_CESEC_DEFAULT,

        EMIFA_CESEC_DEFAULT,
  EMIFA_CESEC_DEFAULT,

        EMIFA_FMKS(CESEC, SNCCLK, ECLKOUT2)    |
        EMIFA_FMKS(CESEC, RENEN, READ)         |
        EMIFA_FMKS(CESEC, CEEXT, ACTIVE)       |
        EMIFA_FMKS(CESEC, SYNCWL, 0CYCLE)      |
        EMIFA_FMKS(CESEC, SYNCRL, 3CYCLE)
};