Part Number: TMS320DM8148
Tool/software: Linux
Hi all,
1. custom board with DM8148 running at 1Ghz, DSP at 700Mhz, DDR3 1GB at 666Mhz connected to DDR0.
2. at uboot we are able to fetch uImage via eth to DDR3 at 0x81000000.
3. The problem is when performing bootm the kernel starts the uncompression but hangs immediately with the following message "uncompression error -- System halted" also see below.
- the uImage is uncompressed well on our EVM board.
- what can be the cause for that issue ?
- maybe something should be done with cache ?
Please advice.
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
##########################
done
Bytes transferred = 2794564 (0x2aa444)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-2.6.37
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2794500 Bytes = 2.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
uncompression error
-- System halted