This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

What's the point of WDT reset in ubl/serial loader for DM365?

Hello,

ubl/ UART loader (slh_DM36x) for DM365 stimulates WDT reset if it finds during device init procedure, that last reset to occur was POR (power on reset).

That's why, I believe, we need to launch serial loader twice if we want to put some code into DM365 via UART.

What's the point of making WDT reset?

Thanks for help

  • Hi,

    The reason for the WDT reset used in the UBL or UART loader is because of the Advisory 1.2.1 in the Errata document (http://www.ti.com/litv/pdf/sprz294d)

    I hope this gives you the idea of doing WDT reset.

    Regards,

    Anshuman

    PS: Please mark this post as verified, if you think it has answered your question.

  • Thanks, it explains it.

  • Герман , если есть возможность подскажите.. Купили камеру DM365 , надо написать надписи на видео... с чего начать не понимаем... Или куда обратиться в Техас ? Д.Летов.. с уважением

  • Hi,

    It will be useful if you could put your message in English. We can respond to it accordingly.

    Regards,

    Anshuman

  • Здравствуйте, Дмитрий!

    Я такой же пользователь-разработчик как и Вы, поэтому, если Вы хотите получить совет от специалиста из Texas, то лучше либо опубликовать свой вопрос здесь на форуме по английски, либо позвонить (написать) в поддержку TI - все их координаты есть у них на сайте, в том числе и поддержка по-русски - если не ошибаюсь, их московский телефон (495)981-0701.

    Конечно, если Вам нужно, я могу делиться своим скромным опытом - но это не будет "экспертная рекоммендация".

    Ну а вместе с камерой, Вы заимели какие-то средства разработки, чтобы вносить изменения в программу процессора DM365?

    Теперь для парня, который вделал нам замечание по-поводу английского:

    Guys, the question is:

    Dimma purchased DM365-based camera and needs to insert text to a picture, he asks what is the best way to start the work.

    GB