Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C
Tool/software: Linux
dear Sir:
我们使用了,SDK 03.03.00.04, 使用的芯片是3352, 定制了一块核心板,增加扩展芯片CH438(1扩8串口) ,目前的串口使用的和NAND flash 共同使用 GPMC ,NAND FLASH 使用 CS0 ,CH438 使用CS1
芯片CH438脚 ALE 接到GPMC ALE 上。(linux Kernel 4.4.41)
在GPMC 中打算使用(C14) EMU0.gpio3[7] 作为共享中断使用 请帮忙份分析一下,对应的DTS 该如何配置。
1. DTS 中 (C14) EMU0.gpio3[7] 该如何配置。
interrupt-parent =;
interrupts =
配置的对应TI 3352关系是如何
2. DTS 中 对应的
reg = <1 0x20 8>; 这一块,第二位的0X20 和GPMC 的对应关系如何。
BR !
guanyun