「標準ロジックが買えなくなる日」-半導体メーカーの動向を探る-

 

小規模な論理回路を 1 パッケージに収めた集積回路(IC)である標準ロジック(汎用ロジック)。ロジック・ゲートやアナログ・スイッチ、シフト・レジスタ、マルチプレクサ、バス・スイッチなど、さまざまな製品の種類がある。その歴史は古く、1960 年代の初頭から製品化が始まった。

それから約 55 年。1980 ~ 1990 年代には、「標準ロジックは将来、消えてなくなるだろう」という予測が多々あった。そうした予測がなされた理由は、「集積規模の小さい標準ロジックは、いずれ大規模集積回路(LSI)に取り込まれてしまうはずだ」という思い込みにあった。しかし、標準ロジックは現在もなお消えることなく、むしろ世界全体での市場規模も一定水準を維持し続け、電子機器にとって欠かせない存在であり続けている。

なぜ、標準ロジックはなくならなかったのか。言い換えれば、なぜ需要があり続けたのか。

現時点における標準ロジックの需要は大きく 2 つある。1 つは、電子機器の新規開発における「修正・調整」用途だ。電子機器の設計では、その最終段階において軽微なバグや不具合が見つかることが多々ある。例えば、「ある IC から ASIC への入力信号が本来の逆相だった」というような場合だ。もちろん、ASIC を設計し直せば問題を解決できるが、極めて大きなコストと時間が掛かってしまう。そこで標準ロジックを使って、最小のコストで簡単に修正するわけだ。

もう 1 つは、産業用電子機器や電力用電子機器、医療用電子機器といった製品寿命が極めて長い電子機器に搭載する用途である。これらの電子機器は 10 年を超えて、同じ機種を生産し続けることが多く、故障した部品を交換することで 20 年、30 年といった長期間使われるケースも少なくない。そのため、10 年や 20 年も前に採用した標準ロジックを、現在もなお必要とし続けているわけだ。もちろん、このケースでも、電子機器自体を設計し直せば、標準ロジックを不要にできる場合があるが、それには大きなコストがかかる。また、設計見直しによるリスクを避けるため、正常動作しているブロックの設計にはあえて手を加えないことも多々ある。このため、10 年や 20 年前の標準ロジックがいまだに必要になっているわけだ。

製造中止という危機

大きく分けて 2 つの用途がある標準ロジック。この標準ロジックにいま静かなる危機が訪れようとしている。それは、「製造中止」という危機だ。一部の製品の生産を終了して、電子機器メーカーへの供給を止める半導体メーカーが現れ始めている。

標準ロジックの中には、バイポーラ技術や、BiCMOS 技術といった過去のプロセスで製造するものや(図 1、2)、DIP(Dual Inline Package)などの大型パッケージに封止したものがある(図 4)。古いプロセス技術は、活躍の場が減っており、残しておくには大きなコストがかかる。大型パッケージも、材料費がかさむためコスト負担が大きい。このことから、一部の半導体メーカーにとって、標準ロジック製品事業のビジネス的な魅力度が変化していると考えられる。「あって当然」と考えられてきた標準ロジック製品だが、安定的に今後も継続的に供給できるかという点にたったメーカー選びを再検討すべき事態が起きている。

図 1 標準ロジックの分類

内部構造(製造プロセス)によって、バイポーラ、BiCMOS、CMOS の 3 つに分類できる。


図 2 製造プロセスと製品シリーズの推移

かつてはバイポーラ技術で製造していたが、その後、BiCMOS 技術が主流になり、1980 年代中盤以降は CMOS 技術が主流になっている。25 ~ 30 年前に製品化された電源電圧 5V 系に対応した「AHC」シリーズや、3V 以下に対応した「LVC」シリーズが現在も一番多く使われている。

 

もちろん、製造中止の判断は半導体メーカーに任されており、ビジネスの観点から見れば決して責められる行為ではない。実際、事業の見直しはあらゆる分野で起きている。しかし、製造中止があると、電子機器メーカーに多大な影響を及ぼす。特に製品寿命が極めて長い電子機器を扱っているメーカーにとっては死活問題だ。設計の再検討を強いられるし、いまもなお売れ続けている電子機器の販売計画、保守や修理といったアフターサービスにも影響を与えることになるからだ。

 

「最後の 1 社になっても製造し続ける」

こうした中で、テキサス・インスツルメンツ(TI)は、「標準ロジックから、絶対に撤退しない」という方針を打ち出している。「たとえ最後の 1 社になっても、標準ロジックを製造し続ける」(TI)という。

TI は、世界最大の標準ロジック・メーカーである。世界全体での市場シェアは約 50%弱で推移している。品ぞろえも豊富だ。TI はバイポーラ品、BiCMOS 品、CMOS 品のすべてを手がけており、シリーズの抜け落ちもほとんどなく、選択の幅が広い。製品数は 1 万 7000 を超えている(図 3)。また、パッケージのラインアップの豊富さも業界随一である。大型のプラスチック DIP や SOIC(SOP)から、QFN といった小型パッケージまでを取りそろえている(図 4)。パッケージの種類は 120 個にのぼり、選択の幅が広い。

図 3 製品ラインアップ


現在テキサス・インスツルメンツ(TI)は、業界で最も多くのシリーズを供給している。

 

図 4 パッケージのラインアップ

 

テキサス・インスツルメンツ(TI)が提供している標準ロジックのパッケージ・ラインアップ。パッケージの種類は全部で 120 に達する。


さらに特筆すべきは、標準ロジックの型番を変えることなく、動作温度範囲を広げていることである。製品化当初は、-40 ~ +85℃ だったが、現在ではそれを -40 ~ +125℃ に拡張した。こうして産業用電子機器などに適用しやすいように改善したわけだ。

現在、TI が提供している標準ロジックの中で、最も昔に製品化されたのは『SN7400』である。前回の東京オリンピックが開催された 1964 年に量産がスタートした。量産開始からすでに 51 年が経過している。そうした半導体メーカーは、民生機器から産業機器にビジネスの軸足を移している国内電子機器メーカーにとって、頼もしいパートナーになり得るだろう。

関連リンク

● TI のロジック製品の詳細
● 標準ロジック(汎用ロジック)の詳細

 


(2015 年 10 月 27 日 Index Pro 掲載の記事広告を転載。記事中の情報はすべて掲載時点のものです)

 *お問い合わせ、ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。