少ない部品数で高機能の車載アプリケーションを作ることができたら、重量とコストのどちらも削減できて、信頼性も向上するでしょう。これが、電気自動車(EV)とハイブリッド電気自動車(HEV)のパワートレイン統合設計の背景にある考え方です。

パワートレインの統合とは

パワートレインの統合とは、オンボード・チャージャ(OBC)、高電圧DC/DC(HV DCDC)、インバータ、配電ユニット(PDU)といった最終製品を一体化することです。図1に示すように、機械部分、制御、またはパワートレインのレベルで統合を行うことが可能です。

 図1:EV内の標準的アーキテクチャの概観図

パワートレインの統合がHEV/EVに適している理由

パワートレインの最終機器コンポーネントを一体化すると、以下のようなことを実現できます。

  • 電力密度の向上
  • 信頼性の向上
  • コストの最適化
  • 設計と組立が簡素化され、標準化やモジュール化が可能になる

高性能のパワートレイン統合ソリューションがEV普及の鍵


ホワイト・ペーパーをご覧ください

現在市場で提供されているアプリケーション

パワートレインの統合を実現する方法はさまざまですが、パワートレイン、制御回路、機械部分を組み合わせる場合に電力密度を高めるためによく用いられる、4つのアプローチを図2に示します(オンボード・チャージャと高電圧DC/DCの統合を例として使用)。以下の4つのオプションです。

  • それぞれのシステムが独立したオプションNo. 1は、数年前に比べて今はそれほど使われなくなっています
  • オプションNo. 2は、次の2段階に分けられます
    • DC/DCコンバータとオンボード・チャージャは機械ハウジングを共有するが、それぞれ独立した冷却システムを持つ
    • ハウジングと冷却システムを両方とも共有する(最も一般的な方法)
  • 制御段が統合されたオプションNo. 3は、オプションNo. 4に発展しつつあります
  • 電源回路のパワー・スイッチや磁気部品が削減されるため、オプションNo. 4はコスト面で一番有利ですが、同時に制御アルゴリズムが最も複雑になります

 図2:OBCとDC/DCの統合によく使われる4つのオプション

表1は、現在市場で提供されている統合アーキテクチャの概略です。

電磁干渉(EMI)を最適化する、オンボード・チャージャ、高電圧DC/DC、PDUの3つを一体化した高電圧スリーインワン
(オプションNo. 3)

オンボード・チャージャと高電圧DC/DCコンバータを一体化した統合アーキテクチャ
(オプションNo. 4)

オンボード・チャージャとトラクション・インバータ、トラクション・モーターを一体化した43kW充電器設計
(オプションNo. 4)

  • 6.6kWオンボード・チャージャ
  • 2.2kW DC/DC
  • 配電ユニット

*サードパーティのデータから、このような設計では重量と体積がおよそ40%削減され、電力密度が40%増加することが判明

  • 6.6kWオンボード・チャージャ
  • 1.4kW DC/DC
  • 磁気部品の統合
  • パワー・スイッチの共有
  • 制御ユニットの共有

(マイコン制御力率補正が1段、マイコン制御DC/DCが1段、高電圧DC/DCが1つ)

  • AC充電電力が高く、最大43kW
  • パワー・スイッチの共有
  • モーター巻線の共有

表1:パワートレイン統合実装の3種類の実績例

パワートレイン統合のブロック図

図3は、パワー・スイッチの共有と磁気部品の統合によりアーキテクチャを構築した、パワートレインのブロック図です。

 図3:統合アーキテクチャ内のパワー・スイッチと磁気部品の共有

図3のように、OBCと高電圧DC/DCコンバータは両方とも高電圧バッテリにつながっているため、オンボード・チャージャと高電圧DC/DCのフルブリッジの定格電圧は同じです。そのため、オンボード・チャージャと高電圧DC/DCが両方ともフルブリッジを使ってパワー・スイッチを共有することができます。

さらに、図3の2つのトランスを統合することで、磁気部品の統合になります。これが可能なのは高電圧側の定格電圧が同じだからであり、最終的には3端子トランスになります。

性能の強化

図4に、低電圧出力の性能向上につながる、降圧コンバータの組み込み方を示します。

 図4:低電圧出力の性能を向上させる

この統合トポロジが高電圧バッテリ充電状態で動作すると、高電圧出力の制御が精密に行われます。しかし、トランスの2つの端子が結合されているため、低電圧出力の性能は限られます。低電圧出力性能を向上させる簡単な方法として、組み込みの降圧コンバータの追加があります。ただし、トレードオフとしてコストが上昇します。

部品の共有化

OBCと高電圧DC/DCの一体化のように、オンボード・チャージャと3つのハーフブリッジの力率補正段の定格電圧は非常に近似しています。このため図5のように、2つの最終機器コンポーネントが共有する3つのハーフブリッジを使ってパワー・スイッチを共有できるので、コスト削減と電力密度の向上が可能になります。

 図5:パワートレイン統合設計の部品の共有化

通常はモーターには巻線が3つあるため、巻線を共有してOBCの力率補正インダクタとすることで磁気部品の統合も実現可能になり、これによってもこの設計のコスト削減と電力密度の向上になります。

まとめ

機械部分の統合という低レベルなものから電子部品の統合といった高レベルなものまで、一体化の進化が続いています。一体化のレベルが進むにつれて、システムも複雑さを増します。しかし、アーキテクチャのそれぞれの方式には別々の設計課題があります。例えば、

  • 最高の性能を得るには、磁気部品の統合を慎重に設計する必要がある
  • 一体化システムを用いると制御アルゴリズムが複雑になる
  • 小型化されたシステム内部のすべての熱を放散するための、効率の良い冷却システムの設計

パワートレインを統合する際に鍵になるのは柔軟性です。非常に多くのオプションがあるので、いろいろなレベルでこの設計を試してみてください。

参考情報:
+リファレンス・デザイン:
“HEV/EV オンボード充電器向け 効率 98.6%、6.6kW トーテム・ポール PFC”
“HEV/EV のオンボード・チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル・アクティブ・ブリッジ(DAB)”

※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。 
※上記の記事はこちらの技術記事(2021年5月3日)より翻訳転載されました。 
※ご質問はE2E Support Forumにお願い致します。