テキサス州オースティンには多くのアトラクションがあります。少数の例を挙げるだけでも、音楽、テクノロジー、食品などがあります。 ただし、夏の時期の訪問者にとって見逃すことのできないもう 1 つのアトラクションがあります。 毎日の夕暮れ時に、市内にある橋の下や小さな湖から、最大 300 万頭のコウモリが上空に舞い上がり、東へ向かって、文字どおり何トンもの蚊や飛んでいる昆虫を捕食します。 遠方に向かって飛び続けるコウモリの大群を観察するのは、見逃すには惜しい特別な出来事です。
筆者は常々、エコーロケーションを使用して狩を行うコウモリの能力に感嘆しています。 これも驚きに値することですが、人類は毎日の生活を改善するために同様のテクノロジーを活用するところまで追いついています。 このブログでは、超音波センシングを使用して、世界をより的確にセンスする方法を説明します。 特に、液体内の超音波センサを使用して液面、濃度、組成を測定する方法について説明する予定です。
液体識別と液面検出は、私たちの世界で役立つテクノロジーの分野で数十年にわたって使用されてきました。 おそらく、最初に思い浮かぶ例は自動車だと思いますが、他のアプリケーションも多数存在します。 環境測定機器、採掘アプリケーション、多数の産業用プロセスは、目的を果たすうえで、液面、組成、濃度の高精度測定に依存しています。
現在は 1 個のトランスデューサと少数の電子部品を使用してこの測定を実施できます。小型化の進展により、新しいアプリケーションがこの技法を採用できるようになりました。 たとえば、家電製品は浪費の量を最小限に抑えるために、水と洗剤の量を注意深く測定しています。 インクジェット・プリンタのメーカーは、インクの残量が少ないときにそのことを消費者に伝えるほか、純正ブランドのインクを使用するように消費者に伝えたいと考えています。
テキサス・インスツルメンツが、この分野を専用のターゲットとして設定したデバイスの組み合わせをリリースしたことは、アプリケーション・デベロッパーにとって朗報と言えます。 TDC1000 超音波アナログ・フロント・エンドと C2000 リアルタイム・マイコン(MCU)は、液面検出や液体識別のアプリケーションにとって理想的なソリューションを実現します。 事実、C2000 マイコンは、コネクティビティと、超音波測定におけるピコ秒レベルの高精度を組み合わせた業界で唯一の製品であり、大量の電力と多額の支出を必要とする GHz の速度は必要ありません。 ピコ秒とは過剰のように聞こえる可能性もありますが、この精度により、わずかな液面を検出し、関心のある液体の濃度を詳細に識別することができます。 これらのデバイスはどちらも AEC-Q100 認定取得済みなので、高温動作と高信頼性を要件とするアプリケーション・デベロッパーは自信を持って先に進むことができます。
TDC1000 超音波アナログ・フロント・エンド + C2000 マイコンのブロック図: 液面/液体識別/濃度
TI の組み合わせを確認するには、ここで評価キットをご覧ください。 いつもと同じように、ご質問がある場合は、以下のコメント・セクションに記入してお送りください。
詳細:
- 自動車用の超音波式液面/品質測定に関するリファレンス・デザイン
上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。
*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。