私たちの身の回りには、生活全体に影響を及ぼしながらも、ほとんどの人が意識していない大規模なコンピューティング・ワールドがあります。  毎日のように対話形式で使用する大掛かりな最新の Web サーバー、また華やかなスマートフォンやタブレットが配備されているわけではありません。むしろ、毎日の生活を支える縁の下の力持ちであり、重要で、不可 欠ですが、その存在を意識されていません。  これらは、工場で動作する各種の機械、エレベーターや自動ドアの制御装置、セキュリティカメラ・システム、航空機の飛行を支援する装置などです。これらの 機器が消えてしまうと、私たちはこれまでどおりの生活を送ることができません。  このように目に見えない分野で使用されているコンピュータで形成されている分野を、「組込み産業用コンピューティング・ワールド」と呼び、生活に大きな影 響を及ぼしています。その一方で、これらのプロセッサが 1 日 24 時間、週に 7 日間、1 年に 365 日と休息なしで、また 10 年、15 年、20 年と長期間にわたって動作し続けている事実を意識することはほとんどありません。  これらのプロセッサは過酷な条件下で黙々と動作しており、機械に関する各種規格があるとはいえ、温度が 100 ℃ を上回る環境や、さらには冷却用のファンなしの環境で動作していることもあります。人間が立ち入れない高放射線の環境に耐え、大気圏外や宇宙空間の過酷な 寒さでも正常な動作を維持しています。 人命がゆだねられている可能性もあり、そのような過酷な環境でも誤動作は許されません。 

********** 

信頼性を保証する方法の 1 つは、これまでに多様なシステムで採用済みであり、十分な時間をかけて信頼性が実証されており、あらゆる重大な問題がすでに明らかになっているプロセッサ を最初に採用することです。  産業用システムのデベロッパーはこの理由により、古くからあるレガシー・アーキテクチャから、大規模で多様な ARM ワールドを確立済みであり、必然的に多くのテストが実施されてきた ARM® ベースのアーキテクチャへの移行を進めてきました。 ARM ワールドは TI でもなじみのあるアーキテクチャであり、ARM ベースの多様なデバイスからなるポートフォリオをこれまでに開発してきたほか、 世界有数の強力な組込み用プロセッサ・ファミリの 1 つである AM5K2Exx プロセッサ・ファミリの供給開始を最近発表しました。  

AM5K2Ex プロセッサの中央処理コアは ARM Cortex®-A15 であり、他のあらゆる組込み用産業用プロセッサより高い DMIPS/MHz を達成しています。 このファミリには、非常に条件の厳しいアプリケーション向けにコンピューティング能力をさらに高める目的で、TI 製の C66x DSP(66AK 2E05 デバイス)を追加したバージョンもあります。 これらのプロセッシング・コアは、高速なチップ内構造、TI 独自のメモリ・アーキテクチャ、多数の高速 SERDES I/O レーンを原動力とし、産業や航空宇宙などのアプリケーションで要求される高性能を達成しています。  これは始まりに過ぎません。ARM Cortex®-A15 プロセッサを採用した TI のポートフォリオは最終的には多様な処理性能に対応させる予定であり、組込み用途の ARM デバイスとして業界で最も幅広いポートフォリオを形成することを計画しています。  TI 製プロセッサの将来の世代では、64 ビット・コンピューティング性能を発揮する、ARM がごく最近リリースした Cortex®-A53 と Cortex®-A57 の各コアをベースにする予定です。 ただし、現時点の組込みシステムは 32 ビット・ソリューションを想定したものであり、ほとんどの組込みシステムは、64 ビット・コアによって実現される広大なメモリ空間を必要としていません。これは、新しいがまだ実績の浅いソリューションより、効率的で実証済みで頼りにな る既存のソリューションを高く評価する市場です。

**********

ビルの 5 階に設置されている温度センサから、米国の 911 番、または日本の 119 番への警報が送信されたときに、電話オペレータは緊急指令を発令し、消防士はそれに対応して出動します。  消防車がそのビルに安全かつ速やかに到達できるように、信号機の制御が変更され、自動化された緊急用照明システムによって、階段を使って避難するように 人々への指示が伝達されます。  到着の時点で、最初に応答した担当者がフェールセーフ型無線を使用して通信を確保し、ビルの内部にあるネットワーク接続されたカメラ・システムから伝達さ れた最も危機的な領域を指揮官が部下に指示します。状況は沈静化され、一部の区画で集中的な過熱によって多数のコンピューティング・システムが破壊される とはいえ、負傷者は発生しません。 一貫した行動と調整によって織り成される全体的な調和を管理しているのは、TI 製の ARM プロセッサ、つまり、この種のシナリオを想定して特別な目的で製作された製品です。  ですが、この事実を誰が認識しているでしょうか。  私たち、これらのプロセッサを開発した TI のエンジニアです。 私たちは TI であり、皆様のお役に立てるように、組込み分野で最善を尽くして働いています。 

上記記事は下記URLから翻訳転載されました。

http://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2014/09/08/architecting-for-the-embedded-industrial-computing-world

*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。

  • 0 comments
  • 0 members are here
Anonymous