PinMux によるクラウド開発でのピン設定

 

TI の PinMux ツール最新バージョンはクラウドで利用できます。  TI のクラウド・ツールを参照するには dev.ti.com にアクセスし、PinMux を選択してください。  PinMux はソフトウェア・ツールであり、ピンのマルチプレックス設定の構成、競合の解決、I/O セル特性の指定などを行うためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)を実現します。 結果は C のヘッダー・ファイル/コード・ファイルとして出力され、それらを他のプロジェクトに追加することができます。 

このツールの使用方法は非常に簡単です。  開発ユーザーは、どのデバイスとどのパッケージを使用しているかを PinMux に伝えます。  次に、ペリフェラルとそれらの設定を選択します。  構成に対してペリフェラルを追加すると、最適なピン構成が自動的に決定されます。  作業が完了すると、プロジェクトに追加するためのソース・コードがツールによって生成されます。  現在、このツールはクラウド内で利用できるので、このツールを使用するためにソフトウェアをインストールする必要すらありません。

以下のビデオ(英語)を参照して、実際の動作を確認してください。

https://www.youtube.com/watch?v=Q8yby_i3N_M

 

上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。

http://e2e.ti.com/blogs_/b/toolsinsider/archive/2015/05/07/pin-configuration-in-the-cloud-with-pinmux


*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。