Make the Switch

TI で設計を今すぐ始めましょう

「次のすばらしいアイデア」をお探しですか? それなら、TI の Maker および DIY コミュニティをご確認ください。 TI の低コスト、コミュニティ・サポートの開発プラットフォームで設計を今すぐ始めましょう。 TI のマイコン・ベースのローンチパッド・キット、Sitara™ プロセッサを搭載した BeagleBoard および SimpleLink™ ワイヤレス・コネクティビティ SensorTag を使えば、たった数分でプロトタイピングに着手できます。

The Wingman はなめらかな走行を支援

毎年夏になると、インターンがテキサス・インスツルメンツで課題を出され、創造性と技術力を試されるほか、ときには TI のテクノロジーに基づく競争形式の設計課題を課されることがあります。 TI は今年、TI 製マイコン・ローンチパッドまたは BeagleBone Black をベースとしてソリューションを製作するように、インターンに課題を出しました。 The Wingman(走行用相棒)は、TI のアプリケーション・エンジニアとシステム・エンジニアによって、Leadership Choice(リーダーシップ優秀賞)と Top MSP432™ MCU Design(MSP432™ マイコン採用の最上位設計)の両方に選定されました。

この課題作品を制作した複数の筆者はいずれも幼少時以来、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用するように教育されてきました。 自転車には付属品が必要という考えを土台として、さらに一歩踏み出すのは自然なことに思えます。 また、自転車に乗っている間、本当に役に立つデバイスを使用しない理由もありません。 The Wingman に乗り込みましょう。 自転車のシートの下にシームレスに搭載されている The Wingman は、万一事故などの事態が発生したときに、連絡先として指定した親しい人にテキストを送信する警報システムとして動作する役割、および自転車の盗難を見守り、万一盗まれた場合は自転車の現在位置をサイクリストにメッセージで送信する役割の両方を果たします。 The Wingman には、Safe-T という独自の付属品もあります。これは、複数の LED を縫い付けた T シャツで、The Wingman と無線で交信してサイクリストが外部からいつでも視認されるようにします。 このガジェットを製作しようとしたきっかけは、自転車に関連する負傷全般のうち 43% はサイクリストのミスにより単独事故の形で発生しているという事実を警告しようとしたことです。 このガジェットを採用すれば、サイクリストは事故発生時にどのように救助を得られるだろうかと心配する必要がなくなります。自転車の事故が検出された直後に、The Wingman はテキスト・メッセージを使用して、あらかじめプログラムしておいた親しい人宛に GPS の座標をただちに送信します。 自転車に乗っていない間、サイクリストの最大の懸念は自転車が盗まれることです。米国全体、特に大規模な大学キャンパスでは盗難が頻繁に発生します。 The Wingman のモーション検出機能を活用して、サイクリストは自転車が盗難に遭ったかどうかを簡単に把握できます。サイクリストは定期的な GPS の ping(定時連絡)を即座に受信し、自転車を安全な方法で回収できるように、関係機関にそれらの情報を引き渡すことができます。

あらゆる DIY プロジェクトと同様、The Wingman の製作に当たって多くの課題が発生しました。 使用した部品のいくつか(携帯電話の GSM モジュールや加速度計)に精通していなかったことに加え、このような複雑な部品と MSP432 および MSP430™ のローンチパッド開発キットの間でインターフェイスを確立する経験もほとんどありませんでした。  何日に費やして、夜間にテクニカル・リファレンス・マニュアルとデータシートを読み、The Wingman に関して設定したあいまいな目標を達成するために、絶望的な気分の中、ハードウェアとソフトウェアを十分理解できるように試行錯誤を繰り返しました。 このプロジェクトが完了した時点で、筆者たちは楽しく実用性のあるガジェットを製作できる能力を身に着けたことに加え、職業と自由時間のプロトタイピングの両方に応用できる貴重な教訓も身に付けることができました。 言うまでもないことですが、これらの教訓を無駄にするつもりはなく、将来は新しい改良型の Wingmen を実現することを予定しています。

部品全体のリスト、ソフトウェアとハードウェアの資料へのアクセス、詳細な技術的デモはこちらで確認できます。

 

 

上記記事は下記URLより翻訳転載されました。

http://e2e.ti.com/group/launchyourdesign/b/blog/archive/2015/10/28/the-wingman-helps-enable-a-smooth-ride

 *ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。