Filter Designer は WEBENCH® 設計ソフトウェア・ファミリの中で、高い評価を受けてきました。最近、改良が加えられ、これまで以上に使いやすさが向上しています。

最初に「 WEBENCH Filter Designer landing page 」(WEBENCH Filter Designer 開始ページ)が表示されます。図 1 に、Filter Designer の最初のビューである「Filter Designer Requirements」(Filter Designer の要件)を示します。

1:「Filter Designer Requirements」(Filter Designer の要件)ページでフィルタ設計パラメータを入力

「Filter Designer Requirements」(Filter Designer の要件)ページには、フィルタ・タイプ選択のための小さなコンパクト・ビューが新たに用意されました。最初に、上部で基本的なフィルタ応答を選択します:「lowpass」(ローパス)、「highpass」(ハイパス)、「bandpass」(バンドパス)、または「bandstop」(バンドストップ)を選択できます。フィルタ応答を選択すると、選択肢に基づいてグラフが変化します。図 1 に、ローパス・フィルタの例を示します。

次のステップは、必要なフィルタ・パラメータの入力です。設計を急いでいる場合、フィルタのゲイン、-3dB 周波数、パスバンド・リップル、ストップバンド周波数、ストップバンド減衰を入力します。グラフでこれらの変数が表示されます。最後に、フィルタの電源電圧をページの下部に入力します。この結果、WEBENCH Filter Designer ツールにより、指定したフィルタに適したアンプが選択されます。

ここで、「Start Filter Design」(フィルタ設計の開始)ボタンをクリックします。Filter Designer Visualizer のページが表示されます。図 2 を参照してください。

2Filter Designer Visualizer ページで信号応答または最後のフィルタを選択

(図 2 の下部にある)「Solutions」(ソリューション)テーブルにあるフィルタに対応する理論的な応答を含む 4 つのグラフが、図 2 の上部に表示されます。これらのグラフには、ゲイン、位相、グループ遅延、ステップ応答の各プロットが表示されます。これらのプロットにマウス・カーソルを重ねると、フィルタの近似タイプ、次数、座標が表示されます。

ページの下部には、指定したフィルタ設計パラメータ(図 1)を満たすすべてのフィルタ近似タイプが表示されます。利用可能な近似タイプは、以下のとおりです。

  • 「Bessel」(ベッセル)
  • 「Butterworth」(バターワース)
  • 「Linear phase 0.05°」(リニア位相 0.05°)
  • 「Linear phase 0.5°」(リニア位相 0.5°)
  • 「Transitional Gaussian 6dB」(6dB のトランジショナル・ガウシアン)
  • 「Transitional Gaussian 12dB」(12dB のトランジショナル・ガウシアン)
  •   各種のチェビシェフ・フィルタ

「Select」(選択)をクリックして、希望の近似タイプを選択します。「Filter Designer Design Summary」(Filter Designer 設計概要)ページが表示されます(図 3)。 

3:「Filter Designer Design Summary」(Filter Designer 設計概要)ページで、指定したフィルタ設計の詳細が表示


この最終的な回路図には、推奨されるアンプ、抵抗、コンデンサが含まれています。下にスクロールすると、各段の部品表(BOM)が表示されます。

これで、設計作業は完了です。周波数または時間に対する回路の応答を見たい場合は、ページの上部にある「Sim」(シミュレーション)ボタンをクリックして、シミュレーション・ページに移動することもできます(図 4 参照)。 

4:オプションの「Filter Designer Simulation」(Filter Designer シミュレーション)ページで SPICE シミュレーションを開始

 「Filter Designer Simulation」(Filter Designer シミュレーション)ページで、TI SPICE シミュレーションを実行し、グラフ形式でシミュレーション・データを取得することができます。このツールを使用して実行できるシミュレーションは、以下のとおりです。 

  • 「Closed-loop frequency response」(閉ループ周波数応答ピーク)
  • 「Sine wave」(正弦波)
  • 「Step response」(ステップ応答)

Filter Designer SPICE 環境で、回路全体の出力と、中間出力を表示することができます。また、入力信号を調整して、アプリケーション要件と比較することもできます。

Filter Designer の最初のバージョンに比べると、ツールが明快でシンプルになっています。実際に使ってみても、迅速なフィルタ回路の設計が可能になっていることがわかります。

上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2015/11/27/create-a-filter-circuit-faster-than-ever-before


*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。