Part Number: TLV342
2021年6月に TLV342IRUGR をTI Store から11,950個購入しました。
①2,950個 LOT:未記録
②3,000個 LOT:1080507UT2
③3,000個 LOT:1080507UT2
④3,000個 LOT:1060340UT2
①②から36個の動作不具合品が出ています。
症状は「LEDが消えない」になります。
・良品とのクロスチェックで症状が逆転することより、部品に関連する不具合と判断しました。
・電気的症状はOP AMPの1OUTに電圧異常がみられました。下記表の通り電気を通していないのに出力されています。

④を1,500個使用しましたが不具合品は出ませんでした。
LOT:1080507UT2 に問題があると思われます。
・不具合現品の解析をお願いします。
・②③の未使用品 4,650個の交換をお願いします。
以上、よろしくお願いいたします。