Other Parts Discussed in Thread: XTR305, , XTR300
Hello ladies and gentlemen,
for a new project (0-20mA output at a load cell) we want to use the XTR305 in the future.
Now I have the evaluation board of the XTR300 (XTR300EVM), which should be identical in function.
The board was supplied with +17V and with -5V. The load resistor connected to the DRV output was 500Ohm.
Since the function should be 0-20mA interface, I put the jumpers on the Eval board accordingly:
M1 connected to GND and M2 connected to +5V as shown in the table from the datasheet, line 2. Jumper 6 is connected for XTR_Out- is connected to GND.
J1 connected
J2 connected
J3 connected
J4 open
J5 open
J6 connected
J7 open
In this mode, if I understood correctly, the output I_Mon should output 1/10th of the output current going out of the DRV output.
Via a resistor to GND the current should then be converted to a voltage, which you should be able to measure again.
The R11 in the EVAL board was changed from 750Ohm to 2kOhm, so that at 20mA at the DRV output 4V would be present at the I_Mon output.
However, when measuring the voltage at the I_Mon output, I always get 0V regardless of the output current via the DRV output.
Is there something defective at the evaluation board or something wrong adjusted or does the current readback in the current output mode not work at all?
For the addition:
With the configuration after the third line (M1=H, M2=L) also nothing meaningful came out of the DRV output.
At V_in=0V with 500Ohm load at the DRV output was U=9.74V and U-I_Mon=3.892V, from about 140mV=V_in the DRV output voltage remained at 9.95V and from about 0.2V=V_in U-I_Mon=3.98V.
With the configuration after the fourth line (M1=H, M2=H) nothing useful came out of the DRV output either.
At V_in=0V with 500Ohm load at the DRV output was U=14.97V and U-I_Mon=6.6V, from about 40mV=V_in the DRV output voltage remained at 15.3V and U-I_Mon=10.13V.
As described above, in all cases the measurement was done with the converted R11 to 2kOhm. The rest was with original evaluation board values and parts.
I ask for support.
With kind regards / Best regards
Dipl.-Ing. (FH)
Kai Plies
Request in German
Hallo die Damen und Herren,
bei einem neuen Projekt (0-20mA Ausgang bei einer Wäge Zelle) wollen wir zukünftig den XTR305 verwenden.
Jetzt habe ich das Evaluation-Board vom XTR300 vorliegen (XTR300EVM), die ja von der Funktion identisch sein sollten.
Versorgt wurde die Platine mit +17V und mit -5V. Der an den DRV-Ausgang angehängte Lastwiderstand war 500Ohm.
Da die Funktion 0-20mA Schnittstelle sein soll, habe ich die Jumper auf dem Eval-Board entsprechend gesteckt:
M1 an GND verbunden und M2 an +5V verbunden, wie in der Tabelle aus dem Datenblatt, Zeile 2 zu sehen ist. Jumper 6 ist gesteckt für XTR_Out- ist mit GND verbunden.
J1 gesteckt / verbunden
J2 gesteckt / verbunden
J3 gesteckt / verbunden
J4 offen
J5 offen
J6 gesteckt / verbunden
J7 offen
In diesem Modus sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, der Ausgang I_Mon ein 1/10tel von dem Ausgangs Strom aus dem DRV-Ausgang rausgeht rausgeben.
Über einen Widerstand gegen GND sollte dann der Strom zu einer Spannung gewandelt werden, die man dann wieder messen können, sollte.
Der im EVAL-Board vorhandene R11 wurde von mir von 750Ohm auf 2kOhm abgeändert, damit bei 20mA am DRV-Ausgang am I_Mon-Ausgang 4V anliegen würden.
Beim Spannungs-Messen an dem I_Mon-Ausgang erhalte ich allerdings immer 0V unabhängig vom Ausgangsstrom über den DRV-Ausgang.
Ist da etwas am Evaluation-Board defekt oder irgendwas falsch eingestellt oder funktioniert die Stromrücklesung im Current Output Mode garnicht?
Noch zur Ergänzung:
Bei der Konfiguration nach der dritten Zeile (M1=H, M2=L) kam auch nichts Sinnvolles aus dem DRV-Ausgang.
Bei V_in=0V war bei 500Ohm Last am DRV-Ausgang U=9,74V und U-I_Mon=3,892V, ab zirka 140mV=V_in blieb die DRV-Ausgangsspannung auf 9,95V und ab zirka 0,2V=V_in blieb U-I_Mon=3,98V.
Bei der Konfiguration nach der vierten Zeile (M1=H, M2=H) kam auch nichts Sinnvolles aus dem DRV-Ausgang.
Bei V_in=0V war bei 500Ohm Last am DRV-Ausgang U=14,97V und U-I_Mon=6,6V, ab zirka 40mV=V_in blieb die DRV-Ausgangsspannung auf 15,3V und U-I_Mon=10,13V.
Wie oben beschrieben wurde hier in allen Fällen mit dem Umgebauten R11 auf 2kOhm gemessen. Der Rest war mit original Evaluation-Board Werten und Teilen bestückt.
Ich bitte um Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. (FH)
Kai Plies