Bonjour,
Nous avons un circuit PCB avec l'amplificateur OPA847 en configuration transimpédance. Nous souhaitons travailler dans un régime de faible gain avec une résistance dans la boucle de rétroaction de 220 Ohm. Le circuit a été testé avec des valeurs de résistance de rétroaction de 1kOhm à plusieurs kOhm sans aucun problème. Lorsque nous mettons une résistance inférieure au kOhm nous voyons apparaitre des oscillations dont l'amplitude est de la centaine de mV. Cette valeur de résistance de 220Ohm étant fixée (nous avons besoin d'un gain faible), nous souhaitons trouver la valeur de la capacité à mettre en dérivation dans la boucle de rétroaction. En prenant en compte les équations dans la section tutoriel, nous avons trouvé que la valeur de la capacité doit être inférieure à la centaine de nF. Nous avons testé avec une capacité de 470pF mais le problème persiste. Notre seule contrainte est d'avoir une bande passante de minimum 20/30 MHz et une résistance de retroaction de 220Ohm. Comment pouvons nous déterminer la valeur de la capacité ?
Nous avons une question annexe à ce problème. Est-il possible d'acheter un PCB d'évaluation prévu pour une configuration transimpédance avec l'ampli OPA847 ainsi qu'une place pour une photodiode ?
Merci beaucoup,
Adrien