This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS4541: Impedance between FB pin and output pin

Part Number: THS4541


Tool/software:

添付図のように、入力抵抗200Ω、FB抵抗200Ωを接続した回路を作成しました。ゲイン設定は1倍です
が、実際に測定してみるとゲインは1.04倍でした。FB
ピンと出力ピンは同じ電位になるはずですが、そうではなく、出力ピンの電圧はFBピンの1.04倍になっています。

FBピンと出力ピンを短絡してみたところ、ゲインは設定通り1倍になりました。

添付の図に示すように、FB ピンと出力ピンに 8Ω が接続されているようです。

複数の回路でこの現象が確認されました。
これは部品の仕様でしょうか、それともロット不良でしょうか?