Other Parts Discussed in Thread: TL026
[:D]hola buenas tardes, he tratado de implementar el circuito descrito en el datasheet de este dispositivo pero lo unico que consigo es que la señal se mantenga en 1 V, pero la ganancia no se atenua, A amplitudes de porlo mennos 100mV obtengo a la salida 780mV pero a medida ke la señal de entrada va aumentando, la señal de salida hace los mismo, hasta ke se satura y se quema el tl026. mi pregunta es si alguien ha trabajado coneste chip y de ser asi, pues me gustaria saber cual es el comportamiente del mismo, pues el datasheet no dice mucho al respecto, solo habla del sistema de control. les agradezco mucho suu colaboración.
hi, can somebody help me with this IC, i can get a gain atennuatiion of the signal output... and de control syste works fine acording with the datasheet