Part Number: DP83867E
ご協力ありがとうございました。
DP83867EのFast Link Drop(FLD)機能について教えてください。
データシートには次のように記載されています。
「このDP83867には、さまざまなリアルタイムアプリケーションをサポートする高度なリンクダウン機能が含まれています。リンクダウンメカニズムは設定可能で、リンクドロップの応答時間を非常に高速にすることができます。拡張モードが含まれます。
...
DP83867 は、ファスト・リンク・ダウン・モードと呼ばれるウィンドウを短縮する拡張モードをサポートしています。このモードでは、ほとんどの場合、T1ウィンドウは10μs未満に大幅に短縮されます。"
最後の方には、ファストリンクダウンモードと呼ばれる拡張モードがあり、ほとんどの場合10us未満になるという説明があります。
この詳細モードの使い方を教えてください。
10μs未満の高速リンクダウンモードをどのように使用できるか、また、産業用イーサネットEtherCATのリンク損失の高速検出をどのようにサポートできるかを考えています。
ありがとうございます。