部件號: UCC28019
我正在嘗試使用 UCC28019 設計 PFC(390V,600W)。Vin 介於 85-265 Vac 之間,但輸入電壓為 110V(rms) 和 260V(rms) 時電感電流波形不同。電感電流在 200Vac 以上開始失真。我該如何改善這個問題?或可能的原因
設計參數
Vin : 110V (rms) 負載: 50%(300w)
CH1:Vin 110V (rms) CH2:VGS CH3:IL (rms) CH4:Iin (rms)
Vin : 260V (rms) 負載: 50%(300w)
CH1:Vin 260V (rms) CH2:VGS CH3:IL (rms) CH4:Iin (rms)