Part Number: BQ25570 Hello charger folks,
My customer is designing a solar related products, they have finished the BQ25570 schematic. please help to review the schematic then give your valuable comments. Thanks!
USB Type-C標準では、5V~20V可変出力電圧、および最大3Aの負荷電流を標準ケーブルで供給できます。最大60Wの電力レベルまでは、フライバックが良好なトポロジとなります。ただし、1次側コントローラにバイアス電力を供給する際に、いくつかの問題が生じる場合があります。
一般に、フライバック・トランスの補助巻線は絶縁境界の1次側のコントローラに電力を供給します。この巻線によって生成される電圧は、出力電圧に比例します。出力電圧の範囲が4:1であれば、バイアス電圧も4:1の割合で変化します。現実には…
With the peak current half-bridge hard switching designed by 28069, when the three-phase power is greater than 320, the primary current of some main transformers will rise, as shown in the figure below. If you adjust the positions of the main transformer…
more tips to debug the SDIO issue in the native AM62/AM62P Linux document in case which was been ignored previously, especially
ti , driver-strength-ohm = < 50 > ; and " sdhci-caps-mask" https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/11_01_05_03…
電源除去比(PSRR)とは、入力に印加されたリップル電圧を除去する電源の能力です。通常は 高電流パワー・アンプ を入力ソースと直列に追加し、それを信号アナライザからの周波数掃引信号で駆動して、V IN とV OUT の比率をそれぞれの測定周波数で測定することにより実現します。しかし、このようなパワー・アンプは高価であり、テスト中に容易に損傷します。この記事では、電圧ループ・アナライザに低コストの修正をいくつか施し、パワー・アンプの代わりに利用する方法について説明します。
テスト構成
下の図1を見てみましょう…
I have advanced a little bit. I have found this link : https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/usb-20-ports-not-working-on-compute-module-4-check-your-overlays
So, with USB activated, my voltage is @ 4.995V on my USB ports and it doesn't go down.
Moreover…