Other Parts Discussed in Thread: CDCE913
We use TI Pro Clock in local mode for I2C program CDCE913. We want: output Y1=60 MHz, Y2=0, Y3=0, fin=20 MHz, signal source LVCMOS. After export to txt file we have the next. (See attach). After program chip we have on Y1 6,67MHz, instead of 60 MHz. What's wrong we do?
Bit ==> 76543210 Byte 00 - 10000001 Byte 01 - 00001001 Byte 02 - 10110100 Byte 03 - 00000011 Byte 04 - 00000010 Byte 05 - 00000000 Byte 06 - 01000000 Byte 07 - 00000000 Byte 08 - 00000000 Byte 09 - 00000000 Byte 10 - 00000000 Byte 11 - 00000000 Byte 12 - 00000000 Byte 13 - 00000000 Byte 14 - 00000000 Byte 15 - 00000000 Byte 16 - 00000000 Byte 17 - 00000000 Byte 18 - 00000000 Byte 19 - 00000000 Byte 20 - 01101001 Byte 21 - 00000010 Byte 22 - 00000000 Byte 23 - 00000000 Byte 24 - 11111111 Byte 25 - 11110000 Byte 26 - 00000010 Byte 27 - 01000111 Byte 28 - 00000000 Byte 29 - 01000000 Byte 30 - 00000010 Byte 31 - 00001000
![]()