J’ai une question technique sur l’ADC référence ADS7049-Q1 de Texas Instruments, qui est la suivante :
Peut-on faire planter un ADC en lui envoyant des mauvaises commandes sur son bus SPI ?
Les conditions d’utilisation sont les suivantes :
1°) Acquisition :
- Nombre d’acquisition = 8 de durée de 16μs chacune (soit une durée totale d’acquisition de 128μs)
- Fréquence d’acquisition : toute les 25ms
- Chip Select (/CS) :
- à l’état 0 pendant l’acquisition (128μs)
- à l’état 1 pendant le reste du temps (24,872ms)
2°) Perturbations :
Les 3 signaux du bus SPI (SCLK, /CS et SDO) peuvent être perturbés pendant du démarrage du convertisseur de puissance
- Si commande du μP = 0 => Signal vu par l’ADC peut passer à 1 pendant la perturbation (durée = 50ns)
- Si commande du μP = 1 => Signal vu par l’ADC peut passer à 0 pendant la perturbation (durée = 1μs)
Est-ce que l’ADC va redevenir fonctionnel après la perturbation ? Est-ce que la prochaine acquisition (qui arrivera 25ms plus tard) sera correcte ?
Ou faut-il couper ses alimentations, puis le remettre sous tension afin de le refaire partir proprement ?
Cordialement,