Tool/software:
LMH1983の[VC_LPF]と[VCXO]間のループフィルターに1uFのフィルムコンデンサを使用しております
別の部品に置き換える場合、高低温環境下での動作確認以外、
信号的には何を評価すれば合否判断ができますでしょうか
同じ容量のフィルムコンデンサを検討しております
他に置き換えの検討の際、注意が必要な点はございますでしょうか
Hi Ikemoto-san,
You don't need to check the phase detector frequency, simply check if the PLL will lock with that video format. Ideally, we should check all the supported video formats but at a minimum, we should check 720p29.97 and 1080p50.
Check with a couple of boards to ensure you can get similar performance result.