Tool/software:
LMH1983の[VC_LPF]と[VCXO]間のループフィルターに1uFのフィルムコンデンサを使用しております
別の部品に置き換える場合、高低温環境下での動作確認以外、
信号的には何を評価すれば合否判断ができますでしょうか
同じ容量のフィルムコンデンサを検討しております
他に置き換えの検討の際、注意が必要な点はございますでしょうか
ご回答ありがとうございます
以下、確認いたします
環境試験
フォーマット違いでのフェーズ検波機の周波数確認(特に720p29.97/1080p50は注意が必要)
基本的にはフィルムコンデンサを使用して、圧電効果の対策を行えば問題ない認識で大丈夫でしょうか
よろしくお願いいたします
Hi Ikemoto-san,
You don't need to check the phase detector frequency, simply check if the PLL will lock with that video format. Ideally, we should check all the supported video formats but at a minimum, we should check 720p29.97 and 1080p50.
Check with a couple of boards to ensure you can get similar performance result.