Part Number: TMS320F28030
MCU型式:TMS320F28030ソフトウェアが正常に機能していない状況が発生しています。(ROMの値が0でもなく、1でも中間状態のような異常状態になっていると推定していますが明確ではない)
レジスタ:XDS100v2 USB キャプチャを使用して、マイコン内部の ROM の値や RAM の値をモニタすることを検討しています。
「Loading option」にはプログラムをしない「Load symbol only」を選択してアクセスを試みようと考えていますが、このアクセス方法でROMの状態が異常状態から状態が変化してしまわないか?について調査したいと考えています。過去に経験があればご教授ください。お願い致します。