• Project MangOH: IoT に関連する斬新な発表 ( Project MangOH: A refreshing announcement for the IoT )

    著者: Sierra Wireless 社、高度テクノロジー担当の代表エンジニア、Ashish Syal(アシシュ・シャル)氏

    モノのインターネット(IoT)は、あらゆるテクノロジー業界の話題に上る可能性の高いトピックです。 パリで今日開催されたイベントで、Sierra Wireless は IoT 向けのハードウェアと新しいオープン・インターフェイス規格の両方を公開しました。 TI は、Sierra Wireless 社の代表エンジニアである Ashish Syal(アシシュ・シャル)氏に、新しい発表、ワイヤレス・コネクティビティ・テクノロジーに関する同社の選択肢、および同社と TI の関係について質問しました。 

    質問:

     1.        TI: 今日発足した Project mangOH™(プロジェクト・マンゴー)および IoT モジュールはどのようなものですか。

    Project mangOH はオープンソースのハードウェア…

  • SensorTag に「センサ」を搭載した理由 ( What puts the "sensor" in SensorTag? )

    Wikipedia では、モノのインターネット(IoT)を、「エレクトロニクス、ソフトウェア、センサ、コネクティビティを組込まれた物体または『モノ』からなるネットワークであり、メーカー、事業者、その他の接続型デバイスとの間でデータを交換することで、より高い付加価値を実現できるようにする」と定義しています。  これは、SensorTag に合致するストーリーです。  TI は、SimpleLink™ SensorTag と呼ばれる次世代のワイヤレス・コネクティビティ開発プラットフォームを公開しました。この結果、IoT デバイスのプロトタイプ製作を迅速かつ容易に実行できるようになりました。  SensorTag は、センサのデータと、セキュアなクラウド・コネクティビティを 3 分未満で組み合わせることができる初めての製品ファミリです。  このブログ投稿では、次の図 1 に示す SensorTag に組込まれている 3 つの TI…

  • 今熱いMSP432™マイクロコントローラ ( MSP432™ microcontrollers are on fire )

    MSP 432 マイクロコントローラ が注目されています,  嬉しいことにEDN 誌の『 2015 HOT 100 』  にも選ばれました。ここには、電子業界の技術革新、重要性、有用性と人気に基き、1年で最も重要な製品をハイライトしています。

     MSP 432 マイクロコントローラは、 MSP 16 bitと ARM ® Cortex ® - M 4 F 32 bitポートフォリオを活用した最高性能のMSPマイクロコントローラです。 24ch 14bit ( 13.2 ENOB )差動 ADC は最大 1 MSPSで動作し、クラス最高のアナログ性能を備えています。 そして現在のMSP430マイクロコントローラ開発者にシームレスな統合を提供するために、クラス最高のMSP430 ™マイクロコントローラのハードウェア、ソフトウェア、およびクラウドツールを組み込みました。1.62 V 電源でもフルスピードで動作し、センサーインタフェイスを簡素できます…

  • 適切なプロセッサの選択: WiLink 8 プラグ・アンド・プレイ・プラットフォーム ( Selecting the right processor: WiLink 8 plug and play platforms )

    Other Parts Discussed in Post: DM3730

    あらゆるプロセッサとプラットフォームが利用できる現状で、開発を進めるためにどの評価ボードを採用するか決定するのは、面倒な作業になる可能性があります。 TI の WiLink™ 8 プラグ・アンド・プレイ・プラットフォーム・ガイドを使用すると、このプロセスが容易になります。

    TI はお客様の設計ニーズを満たせるように、WiLink 8 Wi-Fi® と Bluetooth® のコンボ・コネクティビティ・ソリューションに、多様なプラットフォームを組み合わせています。 以下の説明では、設計に適した評価プラットフォームを見つけるための設計プロセスを順に紹介します。

    Sitara™ AM335x プロセッサ 

    Sitara AM335x 評価モジュール(EVM)を使用すると、Sitara AM335x プロセッサ・ファミリの評価をすぐに開始できます…

  • クラウドベースの開発ツールでのSimpleLink CC2650 SensorTag のプログラミング ( Program your SimpleLink CC2650 SensorTag with cloud-based development tools )

    TI のクラウドベースのソフトウェア開発ツールが SimpleLink™ CC2650 SensorTag をサポートするようになりました。

    dev.ti.com にアクセスすると、TI のクラウド・ベースの開発ツール・ポートフォリオを利用できます。その中には、Resource Explorer と Code Composer Studio™ Cloud の統合開発環境(IDE)も含まれています。  Resource Explorer を使用して、利用可能な技術資料とサンプルを参照することができます。  最初に Bluetooth Smart デモを参照し、Code Composer Studio Cloud IDE にインポートすることをお勧めします。  次にコードに変更を加え、SensorTag のフラッシュに書き込むことができます。  Android デバイスまたは iOS デバイス上で動作しているモバイル・アプリに…

  • Sweetzpot - ボートをこぐ技術で禅を目指す計算上の課題 ( Sweetzpot, a computational quest towards zen in the art of rowing )

    Simula Research Laboratory の研究科学者、Sagar Sen(サーガル・セン)氏によるゲスト投稿ブログ

    沈みゆく夕日に向かってボートをこぎ、水の上を滑るように進めたらどれほど楽しいだろうか、と考えたことはありますか。 シェル(ボート)をこぐために最小の労力を費やし、風景が視線の端をかすめるときに自由を感じ、意識が澄み切ってゆく感触を想像してください。

    水上を進む人力の推進手段として最も効率が良いのはボートをこぐことであり、同時にこのような感触を得ることも目的です。 Sweetzpot は、センサを使用して物理的な世界から高品質のデータを収集し、完璧なストローク(こぎ方)という、把握しにくい感触に関するフィードバックをこぎ手に伝えることを意図したプロジェクトです。

    Sweetzpot は、複数の情報源から取得したデータを集約し、完璧なストロークを目指してこぎ手を案内するモバイル・アプリケーションです。

    …
  • SaBLE-x: IoT に大事な3 つの要件を満たすCC2640 認定取得済みモジュール ( SaBLE-x: How this CC2640-based certified module meets three key requirements of IoT )

    LSR 社のマーケティング担当副社長、Dave Burleton(デーブ・バールトン)氏によるゲスト投稿ブログ

    モノのインターネット(IoT)が「どれほどの規模に達するか」という業界アナリストによる予測の正確さはさておき、IoT に関して次のことはさらに明白です。   そのような予測された規模に達するかその値を上回るには、製品に対してワイヤレス・コネクティビティを追加することが必須です。また、簡潔であること、電力効率が優れていること、追加した機能が動作することも必須です。   IoT の対象になる「モノ」がますます多くの分野に広がり、小型化とバッテリ寿命の延長が求められているほか、製品を直感的にまた信頼性の高い方法で操作するためのユーザー・インターフェイスとしてモバイル・デバイスを活用する必要性も高まっています。

    TI が超低消費電力のワイヤレス・マイコン(MCU)ファミリとして、新しい  Bluetooth®Smart CC2640…

  • SimpleLink Wi-Fi CC3200 スマート・プラグで”つながる世界”をよりスマートに

    ホーム・オートメーション市場向けの開発を開始することを検討していますか。 TI の新しい SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 スマート・プラグ TI Design リファレンス・デザインには、急速に拡大しているこの市場セグメント向けに設計を迅速を開始するために必要とされる、回路図、BOM(部品表)、設計ファイル、テスト・レポートが付属しています。

    SimpleLink Wi-Fi CC3200 スマート・プラグはエネルギー消費量をリアルタイムで監視し、長期的なエネルギー・トレンドを記録して、エネルギー節約を通じて経済的利益を確保する方法を実現します。  エレクトロニクスと複数のコンセントをリモートから制御および監視できるようにして、モノのインターネット(IoT)を実現します。 以下に、TI Design リファレンス・デザインを活用した独自のスマート・プラグ設計を開始するヒントになる可能性のある、いくつかのサンプル…

  • 産業用 HMI における静電容量式タッチ

    産業用アプリケーションでは、センサ・ノード、産業用メーター、コントロール・パネル上の機械式ボタンにほこりや汚れが堆積しやすく、最終的にボタンの障害を引き起こす結果になります。  産業用環境で機械式ボタンを置き換えることを目的とした、静電容量式タッチ・メカニズムを活用するヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)システムには、なめらかなデザイン、掃除のしやすさ、機械障害の発生のしにくさなどの特長があります。  最新の静電容量式タッチ・テクノロジーは、産業用 HMI の分野で最も過酷な課題に取り組むために進化を続けています。

    ノイズ耐性に関する課題

    産業用環境で動作しているモーター、リレー、スイッチは、大きなノイズを電力線に持ち込みます。  これらのノイズ源は、測定信号の中に見受けられる変動が検出スレッショルドを横切る場合に、デバイスを誤ってトリガさせる可能性があります。  次の図は、ノイズの存在が静電容量式測定にどのような影響を及ぼすかを示しています…

  • 適切な静電容量式タッチの設計(Don’t compromise your capacitive touch design)


     静電容量式タッチ・インターフェイスを開発するための主要な課題は、設計上のトレードオフを管理することです。 静電容量式タッチ製品を開発するときは、低消費電力動作、ノイズ耐性、応答時間のような複数の特長の間で適切なバランスを維持する必要があります。 サーモスタットの静電容量式タッチ・ユーザー・インターフェイスに関する TI Designs リファレンス・デザインは、ライン電源とバッテリ動作それぞれのユースケースでこのバランスを最適化する方法を示しています。 これら 2 つのユースケースは一般的に、ビルディング・オートメーションのアプリケーションで見受けられます。

    ライン電源で動作するように設計する製品、つまり壁に取りけるコントローラは、電気的ノイズの多い環境で正常な動作を保証するために、ノイズ耐性の高い静電容量式タッチ・ソリューションを使用する必要があります。 残念ながら、この状況では多くの場合、消費電力が増加してしまいます。一方、バッテリ動作を想定した製品…

  • 七面鳥の調理とキャップタッチ: 休暇シーズンでの最適な組み合わせ(Turkey, stuffing and capacitive touch: The perfect holiday recipe)

    七面鳥の調理とキャップタッチ: 休暇シーズンでの最適な組み合わせ

    豪華な料理の準備中、キッチンは大惨事で、凍りついた空気さえ漂います。 TI の一部スタッフは、年末近くの休暇シーズンになると「Happy Kitchen Disaster Month!”」と言っています。 休暇シーズンの間、男女を問わずあらゆるスタッフが夢見るのは、自動的に掃除してくれるキッチンです。 妖精さんが片づけに協力してくれれば良いのですが、TI で働くスタッフはもっと現実的なソリューションを実現しようとしています。それが CapTivate™ テクノロジー搭載の MSP430™ マイコンです。これは、世界最小の消費電力と、最も高いノイズ耐性を達成した静電容量式タッチ・マイコンです。

    www.youtube.com/watch

     CapTIvate テクノロジーを採用すると、タッチ・インターフェイスに向かって手をかざすだけで…

  • 最高のノイズ耐性を持つキャップタッチマイコンを体感(Touch the revolution with the most noise immune capacitive touch microcontroller)

    最高のノイズ耐性を持つキャップタッチマイコンを体感

    毎日、筆者は 40 回以上ボタンにタッチします。業務で使用するキーボードではなく、オフィスまで往復する際にタッチするボタンの数です。 自動車の発進時や、コーヒーを入れるためのボタンも含め、ボタンすべてが静電容量式タッチや近接性センシングに対応していたらどうなるだろうかと考えてしまいます。 生活で使用するすべてのボタンを置き換えることは可能でしょうか。

    いくつかの課題があります。 静電容量式センスを使用するには、さまざまな機械的デザインと組み合わせたときに、信頼性の高い方法で動作することが求められます。 以下のようないくつかの課題を挙げることができます。

    • ノイズが引き起こす誤検出と、タッチの誤検出
    • 産業用デザインで推進されている、より高度なインターフェイスの必要性
    • 「常時オン」の静電容量式タッチ・テクノロジーによる電力の消費  
    • 感度と分解能に起因するアプリケーション設計上の制限
    …
  • IoT 対応デバイスの迅速な設計を可能にする 9 つのリファレンス・デザイン (9 reference designs to help you get started in the IoT this summer)

    夏や冬の繁忙期には、迅速な設計を可能にするリファレンス・デザインが威力を発揮します。 今回は、 IoT 対応デバイスのために作成した 9 つの TI Design リファレンス・デザインをご紹介します。

    1.  SimpleLink™ マルチスタンダード CC2650 SensorTag リファレンス・デザイン

    SimpleLink マルチスタンダード CC2650SensorTag リファレンス・キットと、関連する iOS アプリや Android™ アプリを活用すれば、Bluetooth® Smart、6LoWPAN、ZigBee® で接続したデバイスの無限の可能性を拓くことができます。 このキットは DevPack プラグイン・モジュールを使用して拡張が可能で、10 個の低消費電力 MEMS センサが付属しており、データをオンラインで迅速に取得できるようになります。 従来の Bluetooth…

  • NFC を使用して重要なデータを管理するためのスマートフォンの活用 ( Your smartphone can help you control vital data using NFC )

    「Journey through a smart city of the future(英語)」の投稿では、医療用スマート・パッチで半導体テクノロジーと生体センサの組み合わせが進展すると、生活の質(QoL)の向上を実現できると説明しました。 同様に、「The Sixth Sense. What would you do with it?(英語)」の投稿では、医療用センサ・パッチというコンセプトを紹介しました。 今回は、スマート・センサ・パッチの開発を促進する RF430FRL152H 近距離無線通信(NFC)センサ・トランスポンダを活用して、このビジョンをより詳細に考察します。

    スマート・センサ・パッチを使用すると、各個人が自分の体温、心拍数、水和、血糖値のような重要なデータを管理し、スマートフォンを使用してそれらのデータをリモートの医療センターに安全に送信して、詳細な分析と指示を受けることができます。 この結果、直接医師の診断を受けなくても…

  • WiLink 8 ドライバ、メインライン Linux に対応 ( WiLink 8 drivers now available in mainline Linux )

    Other Parts Discussed in Post: WL1835

    Linux® Bluetooth® と WiLink™ 8(WL18xx)Wi-Fi® ドライバを統合した複合的なコネクティビティソリューションが、メインライン Linux に対して供給されるようになったので、開発がより容易になっています。 カーネル 4.1 以降では、これらのドライバはツリー・ビルドの枠外ではなく、標準的なカーネル・ビルド・プロセスの一部としてビルドに組み込むことができます。 これは、現在のビルド・パッケージ (英語)に対する追加であり、WiLink 8 ソリューションでサポートされている機能を実現するほか、バックポートを使用して、2.6.37 ~ 3.14 のすべてのカーネルでこのドライバを再ビルドすることができます。

    最新のカーネルで WiLink 8 ソリューションを利用できるようになるほか、様々なプロセッサで最新カーネルを使用している顧客も…

  • RTOS について詳しく知りたいとお考えですか。 ( Want to know more about TI-RTOS? )

    TI-RTOS は、マイコン・アプリケーションの開発者、特に IoT 分野でのニーズに合わせて最適化された組込みオペレーティング・システムです。 TI-RTOS は、最新のパワー・マネージメント機能とワイヤレス・コネクティビティ機能を採用しており、適切な準備がされた状態で開発を開始して、アプリケーションを完成させることができます。

    TI-RTOS をより理解いただけるように、TI-RTOS 製品マネージャの Nick Lethaby(ニック・レサビー)が担当したビデオ(英語)を用意しました。この中では、すべての個別コンポーネントの詳細も含め。TI-RTOS の内容に関する概要を紹介しています。

    詳細については、TI-RTOS に関するページを参照してください。 こちらで詳細を確認できます。

  • UNB(超狭帯域)を使用したスマート・シティ向けの長距離通信

    仮にスマート・シティ内にネットワーク接続されたセンサがあり、メンテナンスなしで 10 年以上存続できるとすると、これらのセンサを使用すると何に役立つでしょうか。 無線におけるコネクティビティの技術進歩により、リソース管理、グリーン対応の促進、効率と利便性の向上という分野で、都市は多様な手法を活用できるようになっています。 消費エネルギーの管理、自動車交通の誘導、大気汚染の監視、廃棄物管理の改善、街灯の監視と制御など、都市部における毎日の生活で多数のセンサが活用されています。これらのセンサの大半はごくわずかのデータを送信するのみですが、その特性が原因で、高帯域幅やストリーミングを活用するスマートフォンが主流である携帯電話システムは適していない場合はあります。 スマート・シティのアプリケーションにとって、UNB(ultra-narrow band、超狭帯域)ネットワークを使用した長距離通信は、自律的なセンサ・ネットワークの配備を成功させるうえで…

  • アクセス制御に利用される NFC/RFID: カードの探知 ( NFC/RFID for access control: Sniffing for cards )

    RFID カードまたはバッジは、非接触式のアクセス制御を実現するために広く使用されています。  RFID がよく利用されている例として、オフィス・ビル自体への入館は許可しつつ特定エリアへのアクセスを制限するケースがあります。  近距離無線通信(NFC)は、13.56MHz の RFID と同じ ISO と IEC の規格およびプロトコルを使用しており、多くのスマートフォンでも利用できます。 それらのデバイスでは、家庭内で、スマートフォンや RFID 対応のバッジまたはカードと通信する新しいアクセス制御アプリケーションを利用可能になります。 そのようなアクセス制御システムを設計する場合の大きな問題点の一つが、低消費電力です。

    NFC/RFID バッジやカードはバッテリを内蔵しておらず、リーダー・デバイスの磁界との誘導結合によって起電します。  NFC/RFID リーダー/ライターは変調を使用してコマンドを送信し、RFID カードはリーダーが提供する磁界を負荷変調して応答します…

  • IoT World で MSP430 と SimpleLink Wi-Fi をクリーンアップ ( MSP430 and SimpleLink Wi-Fi clean up at IoT World )

    Other Parts Discussed in Post: CC3100

    TI は今年、米国サンフランシスコで開催された IoT World Conference で IoT World Hackathon のスポンサーを務めました。  米国全体から Maker(メイカー)が集い、TI やさまざまなクラウド・プロバイダから供給されているインターネット接続型デバイスを使用して、モノのインターネット(IoT)アプリケーションの設計と実装に 2 日を費やしました。

    優勝したチームは、サンフランシスコを拠点とする企業である Room 5 であり、自社の顧客が IoT に接続するスマート製品を開発する業務の支援に特化しています。  Room 5 チームはインターネット接続型のスマートなゴミ箱を製作しました。製品名は iTrash で、Roomba® iRobot® をベースとしています。 このゴミ箱は TI の超低消費電力マイコンである…

  • IoT ゲートウェイ: スマート・シティの舞台裏 ( IoT gateways: Behind the scenes of smart cities )

    現在のスマート・シティは、フレキシブルな輸送手段や効率的なエネルギーから、水と廃棄物の効果的な管理まで、市民の福利厚生と効率を改善するためのシステムを実現しています。 スマート・シティを現実化するには多くのテクノロジーが不可欠ですが、このような都市にとって特に不可欠なテクノロジーは、設置済みシステム全体でインテリジェンスの共有と交換を行うために必要とされる、ネットワークに接続された高度なインフラです。

    システムやサブシステムの通信の大半は、イーサネットや Wi-Fi® ネットワークのような標準的なインフラを使用して実施されていますが、大幅に性質の異なるサブシステムを使用するシステムをサポートするには、それ以外の多くの要件が課されます。 この種のネットワークは。組込みの IoT(モノのインターネット)ゲートウェイから多くのメリットを得ることができます。このようなゲートウェイは、性質の異なるノードとの間で双方向の各種接続や…

  • tado° Smart Thermostat による省エネルギーの自動化 ( Effortless energy savings with the tado° Smart Thermostat )

    tado° 社の Leopold von Bismarck(レオポルド・フォン・ビスマルク) 氏への 5 つの質問

    スマート・ホーム・アプリケーションでは屋内到達距離と低消費電力はに優れたSub-1GHz を採用するケースが増えています。 スマート・サーモスタット企業である tado° 社は、このトレンドを活用している最適な例です。 tado° 社の CMO である Leopold von Bismarck 氏に、スマート・サーモスタット市場の概要、Sub-1GHz テクノロジーを利用することのメリット、TI との関連についていくつかの質問をしました。

    tado° 社とはどのような企業でしょうか。

    tado° は、住宅や小規模な会社で、クライメイト・コントロール(空調を制御するサーモスタット)用のインテリジェント・ソリューションを供給する、欧州市場の有力企業です。 当社の製品とサービスにより、ユーザは暖房や空調システムをインテリジェントに制御できます…

  • 作成 – 開発 – プロトタイピング – 3Dプリント SimpleLink SensorTag でIoTのアイデアを実現 ( Create – develop – prototype – 3D print your IoT idea with SimpleLink SensorTag )

    IoT による創造

    これまでは、クールなハードウェア開発には高額な費用がかかり、スマートフォンやタブレットを開発できる企業は、世界的にも限られていました。 モノのインターネット(IoT)を活用した結果、これが変化を遂げています。 低コストの開発ツール、無料のコンパイラ、3D プリンタの発表、クラウド・ファンディング組織へのアクセス、などの組み合わせにより、優れた製品のアイデアを持つ人は誰でも、自らの製品を市場に送り出すことが可能になりました。

    このような新製品を実現するためには、すぐ開発を開始できるツールが用意されていることです。 初期投資を抑えるには、低コストのツールが必須です。

    TI は SimpleLink™ SensorTag 開発キットの設計に当たって、業界の先進的な設計者と連携して、次の目標を策定しました。

    • 直感的なクラウド・インターフェイス:  機器をクラウド接続を簡単に
    • 低コスト: 開発ツールのコストにより…
  • 世界中のあらゆる場所からの超低消費電力 CC2650 ワイヤレス・マイコンを制御

    - Bluetooth Smart と全二重リアルタイム通信の組み合わせを使用

    XSockets.NET 社の創設者兼 CEO、Uffe Bjorklund(ウッフェ・ビョルクンド)氏による寄稿。 同氏は 2009 年以来、リアルタイム通信に関連する分野の開発に従事しています。

    テキサス・インスツルメンツの SimpleLink™ マルチスタンダード CC2650 ワイヤレス・マイコンは、驚異的なハードウェアであり、Bluetooth Low Energy を使用してセンターユニットとの通信ができます。 SimpleLink SensorTag は CC2650 をベースとしており、多数のサービスを実行するほか、世界中のあらゆる場所からこのキットにアクセスできるという優れた特性があります。

    目標

    この投稿では、Bluetooth Low Energy の中核に対して全二重通信レイヤーを追加することにより、CC265…

  • JavaScript でBluetooth Smart SensorTag モバイル・アプリケーション開発を簡単に ( Bluetooth Smart SensorTag mobile application development in JavaScript made easy )

    Evothings 社のリード・アーキテクト、Mikael Kindborg(ミカエル・キンドボリ)氏による寄稿ブログ

    モノのインターネット(IoT)アプリケーションを簡単に - アプリケーションの開発をすぐに開始しましょう

    JavaScript/HTML5 開発者は、数分で作業を開始し、Bluetooth® Smart 用の新しい SimpleLink™ CC2650 SensorTag と、短期間で開発を推進できる無料の Evothings Studio ツールを使用して、モバイル IoT アプリケーションを作成できるようになりました。 

    TI の SensorTag は、IoT アプリケーションのプロトタイピングを迅速かつ簡単にするうえで、とても役に立ちます。たとえば、斬新なフィットネス・アプリケーション、各種センサをベースとしたアラーム、加速度計/ジャイロスコープを使用する双方向デバイス、ゲーム・コントローラ…

  • TI-RTOS パワー・マネージメント機能:インサイド・ストーリー(TI-RTOS power management features: The Inside Story)

    TI-RTOS パワー・マネージメント機能:インサイド・ストーリー

     

    TI-RTOS のパワー・マネージメント機能は、低消費電力マイコン(MCU)アプリケーションにとっての事実上の標準を設定しています。このテクノロジーを紹介する、2 本のビデオを用意しました1 本目のビデオ(英語)は、パワー・マネージメント機能に関するアーキテクチャの概要とそれらの動作方法について説明します。最初に、ティックの抑制とは何か、また低消費電力アプリケーションにとって不可欠な理由について学ぶことができます。その後、TI-RTOS パワー・マネージメント・フレームワークの詳細に進み、低消費電力と高性能に関する最新の組み合わせを達成する方法と、デベロッパーがデバイス固有の複雑なパワーダウン・シーケンスに関するプログラミングや学習を行わなくて済む理由を紹介しています。

    2 本目のビデオ(英語)は TI-RTOS のデモを収録しており、TI-RTOS を使用するためのいくつかの基礎について説明した後…