消費電力とはどんなもの
Q. スマートフォンやパソコンでは、しばらく触らずにいると画面が暗くなったりする省電力モードが使われています。マイコンにも省電力のものがあるようですが、それはどんなものですか。
A. 電気を使って仕事をしている装置には、ランプのように光を出すもの、ヒーターのように熱を出すもの、モーターのように力を出して動くものがあります。それぞれ、光エネルギー、熱エネルギー、力学的エネルギーを発生すると言ってもよいでしょう。ただし、何もないところからエネルギーが発生するわけではなく、電気的エネルギーを使ってこれらの別のエネルギーを発生(変換)しています。電力とは、電気的エネルギーのことです。別のエネルギーを発生した分だけ電力が減少することを、電力を消費したと言います。
マイコンやメモリのような論理 LSI は、データを演算したり記憶することが目的であり、電力の消費はいわば副作用です。消費電力はゼロが理想ですが、実際にはある程度の電力を消費して…