Recent Technical Articles
  • アナログ: 低消費電力 60GHz ミリ波レーダー・センサを活用し、これまで以上に多くのアプリケーションで高精度センシングを実現する方法

    Other Parts Discussed in Post: IWRL6432, AWRL6432レーダー・ベースのセンサ IC は、位置センシングや近接センシングの設計で一般的な技術になりつつあります。長距離対応、優れた動体感度、プライバシー保護という特長があるからです。レーダー・センサは精度が高いため、車載や産業用の分野において、死角検知、衝突検知、乗員検知、動体検知などのアプリケーションで一般的になっています。 近年は 60GHz と 77GHz の各レーダー・センサが 24GHz レーダ...
  • アナログ: 超音波レンズ・クリーニング(ULC):必要性が認識されていなかった半導体技術

    Other Parts Discussed in Post: ULC1001超音波レンズ・クリーニング(ULC):必要性が認識されていなかった半導体技術 人生経験の長い方なら、ポータブル CD プレーヤーを所有されていたかもしれません。そのころを思い出してみると、CD に傷や汚れがある場合、音楽の再生が一部飛んでしまうことがありました。または、VHS テープが一般的だった時代には、テープの巻き取りに不具合が生じた場合、テープが劣化し、画質が低下することがありました。フラッシュ・メモリが、低コスト...
  • オートモーティブ: 高度な EV バッテリ管理システム (BMS) 向けのインテリジェントなバッテリ・ジャンクション・ボックスの設計方法

    Other Parts Discussed in Post: BQ79731-Q1, BQ79631-Q1, BQ79718-Q1, BQ79616-Q1電気自動車 (EV) の普及が進むにつれて、車両をさらに手頃な価格に抑えながら、本来の航続距離を実現できるようにすることが、自動車メーカー各社にとっての課題となっています。これは、バッテリ・パックのコスト削減と同時に、エネルギー密度を高めることを意味します。航続距離を延長するには、セルに充電する電力を 1 ワット時 (Wh) でも増やし、また確...
  • アナログ: プラスチック・パッケージの各種 SHP 製品で宇宙用アプリケーションの 3 つの主な設計課題に対処する方法

    Other Parts Discussed in Post: ADC12QJ1600-SP, ADC12DJ3200QML-SP, ADC12DJ5200-SP宇宙でのミッションに使用されることを意図している各種エレクトロニクス製品は、独自の条件と課題に直面します。特化型の IC パッケージを活用すると、これらの課題のいくつかを緩和することができます。TI では従来、まず商用 (宇宙以外) 用途の各種デバイスを開発し、プラスチック・パッケージでの検証を終えた後でのみ、エンジニアリング・チームはセ...
  • 組込みプロセッシング: TI の バルク弾性波 (BAW) 共振器技術に関する 5 つの重要な事項

    Other Parts Discussed in Post: CC2652RB 急速に進化するネットワーク接続型 (コネクテッド) 世界の背景で機能しているのは、各種エンタープライズ・システムと通信機器です。この種の技術が速度、到達範囲、統合の境界を押し広げていく中で、開発者やメーカー各社は、モノのインターネット(IoT)設計の簡潔なアプローチを実現できるソリューションを探し求めています。 テキサス・インスツルメンツ(TI) の革新的な技術であるバルク弾性波 (BAW) 共振器は、世界初の水晶不...
  • 電源 IC: 人工衛星向け電源システムを進歩させるための主な検討事項

    Other Parts Discussed in Post: TPS7H5001-SP, TPS7H5005-SEP, TPS7H5002-SP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5003-SP, TPS7H5007-SEP, TPS7H5004-SP, TPS7H5008-SEP 人工衛星向け電源の設計は、複雑なトレードオフが伴います。商用アプリケーションに比べ設計に関係する変数が多く、使用できる半導体オプションの数が非常に少ないからです。万が一、故障した場合に修理できる可能性はほとん...
  • 産業機器: 超音波レンズ・クリーニング技術の概要

    高い音や超音波が原因でガラスが割れる可能性がある、という話をこれまでにお聞きになったことはあるでしょう。では、超音波でガラスをクリーニングする、という発想についてはどうでしょうか。高精度の制御のもとで高周波の振動を引き起こすことにより、超音波技術でガラスの表面をクリーニングできます。この技術を使用すると、雨の日に雨滴を自動的に検出し、自動車のリア・カメラのレンズから自動的に除去することが可能です。ドライバーの操作は何も必要ありません。 この記事では、超音波レンズ・クリーニング (ultrason...
  • 電源 IC: トーテム・ポール PFC ベースの電源設計で GaN を採用して高効率を実現する方法

    最新の産業用システムの大半は AC/DC 電源を採用しています。この種の電源は AC グリッド (電力網) からエネルギーを取り入れ、適切にレギュレーションされた DC 電圧として電気機器に電力供給します。世界全体で電力消費量が増加している中で、AC/DC 電力変換プロセスに伴うエネルギー損失は、電源エンジニアが考慮するエネルギー・コスト全体の中で大きなウェイトを占めるようになっています。テレコムやサーバーなど電力消費量の多いアプリケーションの場合はなおさらです。 GaN (窒化ガリウム) を...
  • 組込みプロセッシング: ホーム・オートメーションで重要な、ワイヤレスにおける2つのトレンド

    多くの消費者は現在、スマート・ロック、カメラ、センサ、スマート・ホーム・ハブ、照明、家電製品、サーモスタットなど、いくつかのスマート・ホーム製品を保有しています。残念ながら、メーカーが異なると相互運用性を確保できないため、単一の端末やソフトウェア・アプリケーションから各種スマート・デバイスを制御することは難しくなります。 相互接続された制御可能な家庭環境という未来は手の届く範囲のように思えますが、ホーム・オートメーション市場が急成長し、非常に多くのメーカーがこの事業に携わった結果、エコシステム...
  • 産業機器: インテリジェント制御を通じてエネルギー消費を改善する方法

    Other Parts Discussed in Post: TMS320F2800137多くの企業や個人が、自らのエネルギー消費を削減しながら再生可能エネルギー源の使用を増やす方法を模索しており、その傾向はますます強まっています。最も大きな効果を生み出すには、どこに注力するべきでしょょうか? 世界の電力のうち 65% 以上が、産業用施設、商用ビル、個人の家庭で、電気モーターや電源装置への電力供給に使用されています。Our World in Data (データで見る私たちの世界) サイトによると...
  • アナログ: PCIe リドライバに関する 3 つの誤解

    PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 仕様は 20 年近くにわたって、民生用と産業用両方のアプリケーションで相互接続の規格として使用され、プロセッサや SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、その他の技術やエンド・ポイントの相互間で高速インターフェイスを実現してきました。この規格が広く採用されている背景には、いくつかの要因があります。 PCIe のエコシステムは特定の企業の独自仕様ではなく、多くの設計者が快適に取り組めるオープン形式...
  • アナログ: リアルタイム・モーター制御システムで高効率、高信頼性、高精度のアクチュエータ駆動を実現する方法

    Other Parts Discussed in Post: MCF8316Aこのリアルタイム制御シリーズの前回の記事では、処理機能ブロックに注目しました。今回は、リアルタイム制御の (システムを更新する) アクチュエータ駆動段について説明します。また、信頼性の高いシステム出力動作を実現するうえで、この段が重要な理由も解説します。 たとえば、モーター・ドライブ・アプリケーションで、モーターの始動、加速、ダイナミックな速度の調整、またはモーター・システムの減速を実現するために、モーターの速度、位置...
  • 産業機器: バッテリ・テスト・システムから見た GaN の利点

    自動車の電動化に関連する市場成長のトレンドと、電気自動車 (EV) 産業の拡大は、バッテリの構成とテストの分野に新しい課題をもたらしています。この分野は、リチウムイオン・バッテリの大量生産にとって引き続き最大のボトルネックになっています。これに対応するために、設計エンジニアが探し求めているのは、テスト機器のチャネル密度の向上、システム全体の効率向上、システム・コストの削減を実現する方法です。これらに該当するソリューションの 1 つが、GaN (窒化ガリウム) 技術です。この記事では、バッテリ・テ...
  • オートモーティブ: SiC トラクション・インバータの電力損失と放熱の低減

    Other Parts Discussed in Post: UCC5870-Q1, UCC5871-Q1より低コストで、より航続距離の長いモデルを開発するために、複数の電気自動車 (EV) メーカーの間で競争が激化している現状で、電源システムのエンジニアは、電力損失の低減とトラクション・インバータ・システムの効率向上を求められています。これらの目標を実現できれば、航続距離を改善し、競争上の優位を確保することができます。効率向上は、電力損失の低下に関連しています。その成果は放熱性能に影響を及ぼし...
  • 電源 IC: フル・スタッカブルな eFuse を活用して、増加を続けるサーバーの電力ニーズに対応

    Other Parts Discussed in Post: TPS25985, TPS25990データの需要が増加するにつれて、サーバーとデータ・センタの需要も増加し、電力の需要も増加します。業界のトレンドを見ると、ラックあたりの電力が 2020 年の時点で 4kW であるのに対し、2025 年には最大 20kW に達することが示唆されています。 データ・センタやサーバーが利用できる物理的な施設の面積に制限がある以上、より狭い面積でより多くの電力を供給することが望ましいのですが、この要件はサー...
  • 電源 IC: 熱管理:電力密度の課題を解決する 3 つの方法

    Other Parts Discussed in Post: TPS566242, TPS25985, TLVM13660事実上すべてのアプリケーションで半導体の数は増加を続けています。また、電子技術者が直面する設計上の課題の多くは、いずれも電力密度の向上を求めるニーズに関連しています。例として、次のようなアプリケーションが挙げられます。 ハイパースケール・データ・センター:ラック・サーバーは膨大な電力を消費するので、電力会社のような公益事業体と電源エンジニアが需要の増大に対応するのは難易度の...
  • 組込みプロセッシング: リアルタイム処理能力を活用して高性能電源システムを駆動する方法

    このリアルタイム制御シリーズの以前の回では、リアルタイム制御のシグナル・チェーン (図 1) のうちセンサ機能ブロックに注目しました。2 番目の機能ブロックである処理機能については、誤解が生じがちです。よくある誤解は、処理機能をコア CPU (中央演算装置) の周波数や MIPS (million instructions per second:毎秒百万回単位の命令数) のみに関連付け、大量データの高速処理だけに注目することです。今回は、高性能電源システムへの応用という観点で処理機能の価値を提...
  • アナログ: リアルタイム制御システムにおけるセンサ・データの信頼性を最適化するための 3 つのヒント

    Other Parts Discussed in Post: TMP1826, TMAG5170, INA240-SEP, INA901-SPリアルタイム制御とは、データの収集、そのデータの処理、およびシステムの更新を既定の時間枠内で行う閉ループ・システムの能力を指します。「『リアルタイム制御』の定義とその必要性」という記事の続編として、リアルタイム制御システムの最初の機能ブロックであるデータのセンシング (収集) を取り上げます。特定のセンサ・パラメータに注目し、リアルタイム制御システムのデー...
  • オートモーティブ: ゲート・ドライバとトラクション・インバータ・システムの機能安全について理解する

    Other Parts Discussed in Post: UCC5870-Q1, UCC21736-Q1 スマートで自動化された、環境にやさしい最終製品への需要が継続的に増加する中で、産業用と車載向けの各種技術はますます電動化が進んでいます。このトレンドに伴い、電子システムは EV (電気自動車) の性能に関する各種規格を満たすことに加え、安全に関する各種規格も確実に満たすことがいっそう重要になっています。特に自動車分野では、EV の性能を高めながら機能安全の認証を効率化するための手段として...
  • オートモーティブ: EV 充電の設計に関する3つの主な検討事項

    Other Parts Discussed in Post: WL1837MOD商用と住宅用の両方で使用できる、標準的な電気自動車 (EV) 充電ステーションのデザインには、エネルギー計測機能、AC と DC の残留電流の検出機能、安全基準に準拠するための絶縁機能、駆動機能を備えたリレーと接触器、双方向通信機能、保守とユーザー向けのインターフェイスが含まれています。充電ステーションの目標は電力を効率的に自動車に転送することですが、電力転送を実装することは、充電ステーションの役割の手始めにすぎませ...
  • 電源 IC: EV 充電に関する 11 の誤解について考察する

    電気自動車 (EV) 充電の市場規模は急激に成長しています。世界各地で多くの自動車メーカーが将来は EV のみを販売すると公約し、各国政府は信頼性の高い急速充電ネットワークの建設を支援しています。EV が必要とする EV 充電ステーションは、急速、効率的、強力であることが求められています。 この記事では、EV の充電に関する 11 の誤解について考察します。 1:AC 電源から EV への直接充電が可能 確かに、EV チャージャ (充電器) を AC (交流) 電源に接続し、チャージャから E...
  • 電源 IC: GaN の信頼性を検証するには

    GaN (窒化ガリウム) FET (電界効果トランジスタ) には、効率を向上させ電源のサイズを縮小する特長があり、採用が急速に広まっています。ただし、この技術に投資する前にGaN の信頼性に関して疑問を抱く方もいることでしょう。一方でシリコンに対しては「信頼できるか」と尋ねる人がいない事実も思い浮かびます。結局、新しいシリコン製品は今も継続的に登場しており、電源設計者はシリコン製パワー・デバイスの信頼性にも注意を払っています。 GaN 関連業界は信頼性に関してかなりの労力と時間を費やしてきました...
  • 電源 IC: 統合型 GaN ソリューションの採用で電力密度が向上

    Other Parts Discussed in Post: UCC5350-Q1, LMG3522R030-Q1, UCC25800-Q1, UCC14240-Q1GaN (窒化ガリウム) はパワー・エレクトロニクス分野で一般的なトピックになっています。GaN を採用すると、80 Plus Titanium 対応の電源や、3.8kW/L の電気自動車 (EV) 向けオンボード・チャージャ、EV 充電ステーションなどを実現できるからです。電力密度と効率を向上させる能力がある GaN は、多くのア...
  • アナログ: 「リアルタイム制御」の定義とその必要性

    消費者が毎日操作する各種システムは、周囲の状況を評価し、それに合わせて動作しています。自動車のアクセル・ペダルを踏むと、自動車はほぼ瞬時に加速します。ペダルを踏んでから加速が始まるまでに、認識可能な遅延はありません。 この記事で扱うトピックにこの例を適用してみましょう。自動車をシステムとした場合、アクセル・ペダルを踏むことが周囲の状況、自動車の速度が出力となります。この場合、システムは「リアルタイム制御」と呼ぶ制御方式を実装していることになります。リアルタイム制御とは、データの収集、そのデータの...
  • 組込みプロセッシング: 低価格のワイヤレス・マイコンを使用して Bluetooth®︎ Low Energy をより多くの製品に導入

    私たちの日常的な生活で Bluetooth® をすでに採用している各種アプリケーションのことを考えてみましょう。そして、コネクテッド (ネットワーク接続) 対応がいっそう進展した世界を想像してみてください。Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) によれば、Bluetooth 対応デバイスの年間出荷数は 2026 年に 70 億を上回ると推定されています。市場では医療デバイス、玩具、パーソナル・エレクトロニクス、スマート...